This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 的 Vref 值是否与数据表值不同?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1533973/cc2541-is-the-vref-value-of-cc2541-differnt-from-the-datasheet-value

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

工具/软件:

我将 CC2541 与 Vref  的内部电压结合使用。

我将 AD8497(模拟器件)的输出输入到 CC2541 上的 AD 转换器中。

K 型热电偶连接到 AD8497。

将 CC 调试器连接到 CC2541 并检查结果时、测量点为 200°C、但输出温度为 207°C。

当我使用 1.24V 的外部电压而不是 Vref 的内部电压时、可以正确测量 200°C。

在产品规格中、Vref 的内部电压应指定为 1.24V、但其工作电压似乎为 1.21V。

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ca Suu、

    我希望您做得好。 正如您所指出的、内部基准电压应为 1.24V、但是在数据表的旧版本中、内部基准电压似乎为 1.15V (2012 年 8 月的版本 B);在这里、我建议遵循数据表当前建议的内部基准电压 1.24V。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您发送编修。

    CC2541 的内部基准电压似乎输出 1.21V
    内部基准电压在过去是否被指定为 1.21V?

    在 CC2541 中、内部基准电压值是否因芯片而异?
    使用 CC2541 时、我是否应该校准并校正输出值?

    此致、
    CA SUU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ca Suu、

    我已联系我们的硬件专家、了解他们是否可以在此处帮助您回答问题。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、


    感谢您的答复。

    我将等待答案。


    谢谢、

    CA SUU

    ----- 其它信息--

     在  我使用的 CC2541 表面上书写以下字符。

     CC2541Q1

     F256

     TI2CI

     COT6 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA SUU、

    1.24V 是典型的 Vref 值、因此会存在器件间的差异。 您需要校准器件以应对此变化、或为基准电压使用精确的外部电源。 希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    感谢您对 Vref 变化的解释。
    您有关校准和使用外部基准的建议确实会有所帮助。
    感谢您的支持!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA、

    没问题。 不用客气。  

    此致、

    Andrew