This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WFA 5.6.1 — 动态 WLAN.FIXE.STATUS_CODE==0x007e 的字段检查失败

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1541460/wl1807mod-wfa-5-6-1---field-check-failed-for-wlan-fixed-status_code-0x007e-in-dynamic

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:


WFA 5.6.1 - dynamice2e.ti.com/.../SAE_2D00_5.6.1_5F00_Jul_2D00_16_2D00_2025_5F005F00_09_2D00_08_2D00_31_2D00_fail_5F002300_1_5F00_status_5F00_code_5F00_not_5F00_0x007e.zip 中的 WLAN.FIXE.STATUS_CODE==0x007e 的字段检查失败

  “TmsTestResult (TmsTestResult)“:{
    “PrimaryTestbed":“:{
      “类别““AP",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“MediaTek _MT7915AP“
      “公司““联发科技“
      “固件““DRV_7.2.18.0-FW_8a01",“,</s>、
      “型号““MT7915AP"</s>“
    }、
    “TestResult(测试结果)“:{
      “设备““未知“
      “消息““动态中 WLAN.FIXE.STATUS_CODE==0x007e 的字段检查失败“
      “结果““失败“
    }、
    “ExecutionTimeInSeconds":“:“0",“,</s>、
    “timestamp":“:“2025-07-16T09-10-21Z-08:00“
    “TmsEventId":“:“XXXXXXX",“,</s>、
    “logfilename":“:“">wfaftp.tms.wi-fi.org/.../2025-07-16T09-10-21Z",“,</s>“ 、
    “TestCaseId":“:“SAE-5.6.1",“,</s>、
    “SupplementalTestbeds":“:[
      {
        “类别““AP",“,</s>、
        “VendorDeviceId":“:“Qualcomm_IPQ8074",“,</s>、
        “公司““高通“
        “固件““IPQ8074.WFA.11.3-00028-P-1",“,</s>、
        “型号““IPQ8074"</s>“
      }
    ]、
    “模式““ Sigma“
    “programName":“:“WPA3-SAE",“,</s>、
    “PrimaryTestbedParticantName":“:“TestbedCompanyName",“,</s>、
    “Dut":“:{
      “类别““STA",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“_",“,</s>、
      “公司““",“,</s>、
      “固件““",“,</s>、
      “型号““"</s>“
    }、
    “TMSversion":“:“2.0",“,</s>、
    “DutParticipantName":“:“DUTCompanyName"</s>“
  }
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他日志很少

    e2e.ti.com/.../SAE_2D00_5.6.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该测试失败、因为在 SAE 身份验证过程中、它预计会看到一个状态代码 0f 0x7E、指示 h2e(哈希 2 元素)。

    可能是因为代理未正确配置(或支持它)、或者请求者未使用 SAEsupport (CONFIG_SAE) 进行编译。 由于您能够连接 WPA3、因此更有可能是代理程序问题、我将进行深入研究。

    始终可以手动将 h2e 元素支持添加到请求方配置文件创建的网络块中、仅用于调试、然后查看它是否使测试通过。

    此致、

    Shlomi