This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:具有 STM32 的 CC3301

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1540530/cc3301-cc3301-with-stm32

器件型号:CC3301


工具/软件:

如何 将 CC3301 与 STM32 结合使用。 我不熟悉 TI。 您能推荐一款具有内置 Wi-Fi 和 BLE 的微控制器/SoC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shafi、如果您想将 CC3301 与 STM32 配合使用、请参阅 CC33XX_RTOS_MCU SDK。 在 SDK 文档中、有软件概述和 驱动程序移植指南、描述了 CC3301 与非 TI MCU 配合使用所需的必要库和函数。 用于主机通信的接口是 SPI。

    对于您对具有内置 Wi-Fi 和 BLE 的微控制器/SoC 的咨询、我们建议您探索我们的评估板、例如 CC3501E (2.4GHz WiFi +蓝牙) 和 CC3551E (2.4GHz 和 5GHz WiFi +蓝牙)这些板旨在帮助您快速开始特定应用的开发、并提供详细的设置指南和示例、说明如何在 BLE 和 WiFi 用例中使用我们的芯片。 我们的演示包括 WiFi、BLE、套接字命令、基于 BLE 的 WiFi 配置、以及充当带有在线代理的 MQTT 客户端的 MCU。 此外、我们的解决方案支持最新的安全标准(包括 WPA3)、确保您的通信 安全。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Gregory Chekler