This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:CC35xxE LaunchPad 开发套件、用于 SimpleLink BOM 列表

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1540491/lp-em-cc35x1-cc35xxe-launchpad-development-kit-for-simplelink-bom-list

器件型号:LP-EM-CC35X1
主题: CC3551E 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持:  

我尝试 在评估套件用户指南的第 22/23 页中找到 LP-EM-CC35X1 的 BOM 列表、其中指出:

3 个硬件设计文件 3.1 原理图要获取 LP-EM-CC35X1 的原理图、用户可以在 CC3551E 工具文件夹的申请了解更多信息部分下提交申请。 3.2 PCB 布局要获取 LP-EM-CC35X1 的布局文件、用户可以在 CC3551E 工具文件夹的申请了解更多信息部分下提交申请。 3.3 物料清单 (BOM) 要获取 LP-EM-CC35X1 的 BOM、用户可以在 CC3551E 工具文件夹的申请了解更多信息部分下提交申请。

但是、当我点击该链接时、它似乎是一个断开的链接。

我们找不到此页面
404 错误

您能帮助分享 BOM 吗? THX

此致、KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持:

    也许您能提前告诉我、评估套件中使用的 ISSI QSPI 闪存器件编号是什么? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在以下位置访问 LP-EM-CC35X1 的完整设计文件、包括 BOM 列表: https://www.ti.com/secureresources/CC35XXE-PREVIEW 

    为了节省一些时间、LP 上使用的 ISSI 闪存器件型号为: IS25WJ032F-JNLE  

    此致、

    Jonathan