This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何针对某个国家/地区代码禁用 5GHz?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1539679/cc3351-how-to-disable-5ghz-for-a-certain-country-code

器件型号:CC3351


工具/软件:

我的客户需要在 CC3351 上为 ETSI 国家/地区禁用 5.8GHz、是否有配置为单独的国家/地区代码设置频段?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    您可以使用 WiFi 工具箱中的 INI composer 工具来设置 ETSI 国家/地区代码。 这将生成一个新的 cc33xx_conf.bin

    对于 ETSI、监管域参数将为 2  

    您可以在此处下载工具箱 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 

    并在 docs 文件夹中找到相应的用户指南

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    问题是如何为 ETSI 禁用 5GHz、但让其他国家/地区启用 5GHz、客户的项目将是一个全球范围的产品、他们希望使其具有适应性。

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rogellod  

    客户的项目将是全球范围内的产品, 需要 确保每个国家/地区代码的可用渠道限制符合法规。 如何识别驱动器中的可用通道设置。