This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:射频测试要求

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1535576/cc3135mod-rf-test-requirement

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

工具/软件:

目前、我们需要将其送到加拿大实验室进行测试。 CC3135MOD 需要运行工程模式以进行连续传输和固定频率测试。 我们尝试烧录 CC3135 映像(程序路径显示在随附的图片中)并成功烧录。
刻录后、我们使用 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19 软件进行测试、连接似乎无法成功。 如何使用我们开发的电路板和使用 TI 软件来调整工程模式?drive.google.com/.../16LFqoYmNS5o0OqwTIcblGfKgcdoJ4tSn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    请帮助提供意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对延迟深表歉意。 我正在研究这个问题、并会尽快向您提供反馈。 同时、您是否知道   在刷写模块和运行 C3xxx 无线电工具 GUI 之前、客户是否遵循了 UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLink Wi-FiRegistered和 IOC 解决方案 ImageCreator 指南?