This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC2651R3SIPA, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1536277/cc3235modasf-cc3xxx_radiotool_1-0-3-19

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: CC2651R3SIPACC3235SF

工具/软件:

你好

我开发了我们的产品实施了 CC3235MODASF 和 CC2651R3SIPA。

内部配置是 通过 UART 的主机 MCU CC3235MODASF 和 CC2651R3SIPA。

主机 MCU 具有用于 外部接口的 USB。

我们的产品使用 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19 进行 CC3235MODASF   无线电测试、

使用 BTool  进行 CC2651R3SIPA  无线电测试。

主机 MCU 将命令从 PC USB 传输到 CC3235MODASF 或 CC2651R3SIPA。

BTool 可以将命令转换为 CC2651R3SIPA。  

但是、CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19 无法转换为 CC3235MODASF。

这些应用软件的通信规格是否不同?

当 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19 发送命令时、

主机 MCU 仅接收部分命令数据。

 

对于 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19、您能否提供源代码?  

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好冈崎、

    感谢您就此主题提出问题。 但很遗憾、我们不提供 CC3xxx_RadioTool 的源代码。  

    此致、

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好冈崎、

    跟进最后的回复。 您在这里尝试解决/实现什么? 不清楚您所面临的问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的答复。

    我想为无线电测试配置以下各项

    PC (Tool:CC3xxx_RadioTool)<-(USB)>我们的产品  

    我们的产品(内部):外部 I/F <-(USB)->主机 MCU <-(UART)->CC3235MODASF(实现无线电工具软件)

    在检查无线电测试时、我想 通过主机 MCU USB 接口接收 CC3xxx_RadioTool 命令。

    但是,我们的主机 MCU 目前无法从 CC3xxx_RadioTool 接收正确的命令。

    例如、我们的主机 MCU 将接收以下单独的数据和

    当 CC3xxx_RadioTool 发送 0x00 0x03 0x77 0x77 时生成直接数据

    第 1 个 0x00 0x03

    第 2 个 0x77

    第 3 个 0xxx 数据、0x77 除外

    此致

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好冈崎

    您需要进行哪些精确的无线电测试? 为什么在不使用无线电工具固件和 GUI 的情况下不在主固件中实施无线电测试? 这是一项非常简单的任务。 更多详细信息、请参阅(无线电工具目录/源文件/源工程/ radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs / radiotool.c/h)    

    1 月