This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:在接收 ARP 请求时延迟了 TCP ACK

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1539059/cc3235modasf-delayed-tcp-ack-while-receiving-arp-request

器件型号:CC3235MODASF


工具/软件:

您好、专家:

我收到了客户的一个问题。

系统如下所示。

CC3235MODASF [192.168.0.1](Wi-Fi)AP(以太网)→客户产品[192.168.0.5] 
                                          (以太网)PC [192.168.0.3/Electom_ff:ee:25] 

请参阅 Wireshark 日志的 52585 至 52587 号。

如果 Wi-Fi 模块在客户产品将数据作为 TCP 数据包发送之前从 PC 接收到 ARP 请求、

在对 ARP 做出响应之前、Wi-Fi 模块可能不会向客户产品发送 TCP ACK。

您能否建议如何避免此问题?

 

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka:

    与您打开的另一个线程一样、是否可以获取空气嗅探器和 NWP 嗅探器?

    此致、

    Shlomi