This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:ARP 响应时间长

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1539055/cc3235modasf-long-response-time-for-arp

器件型号:CC3235MODASF


工具/软件:

您好、专家:

我的客户报告了一个问题。

这是系统。

CC3235MODASF [192.168.0.1]←(Wi-Fi)AP(以太网)→ 客户产品 [192.168.0.5]

请参阅以下 Wireshrk 日志、  编号 214221 至 214276。

在 TCP 通信期间、我们的产品向 Wi-Fi 模块发送 ARP 请求以确认 ARP 表保留。

但 Wi-Fi 模块的响应时间可能很长。

您能否说明为什么会发生这种类型的延迟、以及如何解决此问题?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka:

    从屏幕截图中很难看出。

    我们无法判断数据包是无线传输(是无线监听器还是在以太网端口上捕获的监听器?)、是否到达 NWP 等

    在这种情况下、需要获取空气监听器(未滤波)和 NWP 日志。

    此致、

    Shlomi