This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:STA — 断开连接事件,原因 0x01 (WLAN_DISCONNECT_UNSPECIFIED)

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1527973/cc3301-sta---disconnection-event-reason-0x01-wlan_disconnect_unspecified

器件型号:CC3301


工具/软件:

我有一个使用最后一个 R5 驱动程序版本连接 CC3301 的 MCU。  

不幸的是、我所连接的接入点的驱动程序出现断开连接事件。 此事件有时治愈 quicly 或 20 分钟后的某个时间,所以这是很难重现。  

断开连接事件原因是 0x01、因此未指定...  

附件是 CC3301 日志输出。 我可以看到多播帧计数器不断增加,这可能是原因吗? 在断开连接后、驾驶员似乎是不负责任的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [16-06-2025-15:10:03.656] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, DST: 239.255.255.250, len:485.
    [16-06-2025-15:10:03.671] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX, type : ipv4.
    [16-06-2025-15:10:03.679] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, dst : 239.255.255.250, len : 432
    [16-06-2025-15:10:03.687] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX, type : ipv4.
    [16-06-2025-15:10:03.699] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, dst : 239.255.255.250, len : 471.
    [16-06-2025-15:10:03.710] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX,键入: ipv4.
    [16-06-2025-15:10:03.722] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, DST : 239.255.255.250, len : 432
    [16-06-2025-15:10:03.734] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX,键入: ipv4.
    [16-06-2025-15:10:03.746] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, DST: 239.255.255.250, len:491.
    [16-06-2025-15:10:03.753] dbg - WLAN, driver : trnsf pckt to NETX, type : IPv4.
    [16-06-2025-15:10:03.765] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, DST: 239.255.255.250, len:432
    [16-06-2025-15:10:03.777] dbg - WLAN, driver : trnsf pckt to NETX, type : IPv4.
    [16-06-2025-15:10:03.789] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, dst : 239.255.255.250, len : 495
    [16-06-2025-15:10:03.796] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX,键入: ipv4.
    [16-06-2025-15:10:03.808] dbg - WLAN, driver : UDP - src : 10.0.0.1, dst : 239.255.255.250, len : 423
    [16-06-2025-15:10:04.039] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX, type : 0x2600
    [16-06-2025-15:10:06.085] dbg - wlan, driver : trnsf pckt to NETX, type : 0x2600
    [16-06-2025-15:10:06.085] dbg - WLAN, driver : disconnected from access point BSSID: 10:7c:61:3b:82:30 reason: 0x01  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    [16-06-2025-15:10:26.781] Net - DHCP_CLI, WLAN : STAT_STOP
    [16-06-2025-15:10:26.781] NET - DHCP_CLI, WLAN_EVENT : EV_RST
    [16-06-2025-15:10:26.781] Net - DHCP_CLI、WLAN_EVENT:WLAN 设备与 AP 断开连接:“myWifiStation",“,</s>、







    31887 3100.943223 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31888 3100.944219 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31889 3101.117036 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31890 3101.257083 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31891 3101.288639 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31892 3101.446972 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_timeans = 0、default_ant = 0
    31893 3101.541359 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31894 3101.604304 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_anties = 0、default_ant = 0
    31895 3101.605781 CC3301 APS_Synchronous 打开:PS. 角色 ID:0
    31896 3101.664971 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31897 3101.776171 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31898 3101.965130 CC3301 初始化多样性参数:DIAGNOSTIC_ENABLED = 0、NUM_OF_ANTES = 0、DEFAULT_ANT = 0
    31899 3102.012701 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 1、num_of_Antennes = 1、default_ant = 0
    31900 3102.187065 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 1、num_of_Antennes = 1、default_ant = 0
    31901 3102.248327 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 1、num_of_Antennes = 1、default_ant = 0
    31902 3102.389494 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 1、num_of_Antennes = 1、default_ant = 0
    31903 3102.393926 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 1、num_of_Antennes = 1、default_ant = 0
    31904 3102.579305 CC3301 初始化多样性参数:多样性启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31905 3102.594262 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31906 3102.768781 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31907 3102.799339 CC3301 初始化多样性参数:分集启用= 0、num_of_timeans = 0、default_ant = 0
    1908 3103.065174 CC3301 初始化多样性参数:DIAGNOSTIC_ENABLED = 0、NUM_OF_ANTHES = 0、DEFAULT_ANT = 0
    31909 3103.081706 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31910 3103.173605 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31911 3103.236519 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31912 3103.315414 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31913 3103.489324 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_anties = 0、default_ant = 0
    31914 3103.492325 CC3301 APS_Synchronous 开:PS. 角色 ID:0
    31915 3103.496840 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31916 3103.692494 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31917 3103.725044 CC3301 初始化分集参数:分集启用= 0、num_of_Antennes = 0、default_ant = 0
    31918 3108.785486 CC3301 扫描仪 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过极限 0
    31919 3108.787494 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0                      <<<<此处断开 occure +-
    31920 3108.787494 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31921 3114.186256 CC3301 扫描仪 Module_Config ProbeReqIEs: IES len 0 超过极限 0
    31922 3114.190251 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31923 3114.190251 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31924 3124.226946 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过限值 0
    31925 3124.228966 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31926 3124.228966 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31927 3134.162441 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:IES len 0 超出限制 0
    31928 3134.165950 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31929 3134.165950 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31930 3144.210563 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过极限 0
    31931 3144.212611 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31932 3144.214020 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31933 3154.189929 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过限值 0
    31934 3154.193929 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31935 3154.193929 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31936 3164.207478 CC3301 Module_Config 扫描仪 ProbeReqIEs: IES len 0 超过极限 0
    31937 3164.209462 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31938 3164.209462 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31939 3174.165306 CC3301 Module_Config 扫描仪 ProbeReqIEs: IES len 0 超过极限 0
    31940 3174.167312 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31941 3174.168311 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31942 3184.220606 CC3301 Module_Config 扫描仪 ProbeReqIEs: IES len 0 超过极限 0
    31943 3184.222606 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31944 3184.222606 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31945 3194.262262 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs: Ies len 0 超过极限 0
    1946 3194.266772 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    31947 3194.266772 CC3301 RX STA 角色多播帧计数器:110
    31948 3204.134714 CC3301 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过极限 0
    31949 3204.136224 CC3301 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以共享 AP 型号和设置?
    您是否还可以尝试从日志引脚中获取固件日志?

    我们将在接下来的 2 周内发布一个新版本、其中包括许多稳定性和一般错误修复、以及改进的错误记录功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。  


    日志输出 bellow 是对发生力矩错误的时间的捕获

    AP 是一款华硕路由器、在 WPA3 模式下具有 wifi 安全模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道固件的最终版本预计何时发布?  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过另一个线程的扫描问题、看看 R7 上是否仍出现此问题。
    如果让我们为 R7 重新打开一个新主题、我希望我们能够为您提供解决方案。