This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:通道设置

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1536822/cc3135mod-ch-settings

器件型号:CC3135MOD


工具/软件:

您好、专家:  

请告诉我 CC3135MOD 的 CH 设置。
我对以下 (1) 和 (2) 的理解是否正确?

(1) 只能禁用某些 CH(例如 5GHz 的 CH48)。

(2) 即使选择了“Auto"(“(自动(自动)、(1) 中的通道集也将不可用。

此致、  
Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过将其从扫描列表中删除来禁用所需的任何通道、因此不会对其进行扫描。

    在这种情况下、“AUTO"连接“连接模式不会扫描此信道、也不会连接到 AP。

    但请记住、如果它连接了一次、并且使用了“快速“模式、则扫描阶段将被跳过、您将能够在不进行扫描的情况下进行连接。

    因此、禁用通道只会应用于扫描阶段。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:  

    很抱歉所有基本问题。
    一如既往的感谢。  

    我知道、如果我从扫描列表中删除任何信道、即使将其设置为“自动“连接模式、也不会对其进行扫描。

    “快速“模式是否 指“信道绑定“?
    如果是、我不打算使用它。

    此致、  
    Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “快速“只是另一种选择、它可以保存扫描本身并缩短连接所需的时间。

    所有选项均可通过连接策略宏进行配置:

    SL_WLAN_CONNECTION_POLICY(自动,快速,anyP2P,自动配置)  

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:  

    我误解了。  
    我查阅了“SimpleLinkTM Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x Network Processor_User 指南“。

    我想确认一下、以防万一。  
    如果信道已从信道列表中删除、但之前已连接该信道、
    这是否意味着使用“快速“模式时将连接信道?

    此致、  
    Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我要说的是、使用快速连接时会跳过扫描阶段。

    因此、即使您从扫描列表中删除了一个信道、但已存在配置文件并且设置了快速策略、它仍会进行连接。

    此致、

    Shlomi