This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:UL 认证资料

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1537906/wl1801mod-ul-certification-collateral

器件型号:WL1801MOD


工具/软件:

您好团队:

我的客户需要 为其工业网关获取 UL508、UL 61010-1 + UL61010-2-201。

https://www.ul.com/sites/g/files/qbfpbp251/files/2019-05/UL-61010-2-201-FAQs-revised-Dec-16th-2014.pdf

WL1801MOD 的 UL 申请认证。

客户有一些问题。

1. WL1801MOD 是否具有 UL 认证?

2. WL1801MOD 是否有安全库可通过功能安全?

3.如果 WL1801MOD 没有这两者、如何实现系统级功能安全?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、泰德、

    这些问题似乎适用于 PLC 模块而不是 WiFi 模块。 如果我遗漏了一些东西、请告诉我。