This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:共存引脚、如何在不使用引脚时进行连接

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1533431/cc3301-coexisting-pins-how-to-connect-them-when-they-are-not-used

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好团队:

这些引脚可以保持悬空或端接、但不能连接到应用处理器

谢谢  
1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 月

    如果不使用、则可以将其保留为 N.C.。