This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:来自处理器的时钟输入

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1533395/cc3301mod-clock-input-from-processor

器件型号:CC3301MOD


工具/软件:

您好团队:  

您能否就以下问题提供帮助:  

关于 CC3301Mod 的相关注释、我们看到在参考原理图中使用了一个特殊器件来生成 RTC 参考时钟。

 

 

如果我们仅将该 CLK 作为处理器引脚的频率输出、您能告诉我任何内联问题吗?

谢谢  
1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    此器件有一个可使用的内部慢速时钟、无需外部源。 这是大多数情况下的典型方法。 如果您确实要使用外部源、则需要确保满足以下要求: