This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:支持 Wi-Fi 感知

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1528347/cc3351mod-wi-fi-aware-support

部件号:CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3351

工具/软件:

您好、

在这个已使用五年的主题中、TI 在路线图上不提供 Wi-Fi 感知支持: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931596/cc3100-wi-fi-aware

我想知道在 Wi-Fi 感知支持方面有哪些更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    很抱歉耽误你的时间。 否、Wi-Fi 感知不在我们最新一代器件的路线图中。 但是、计划在 CC33xx 器件上对等器件。  

    如果您使用 CC3351、是否计划将其用作 Linux 或 RTOS 连接配置? 如果是 Linux、您当前的系统是否已支持上层的 Wi-Fi Aware?