This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:SPPDemo PC 软件

Guru**** 2812795 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1524165/cc2564c-sppdemo-pc-software

器件型号:CC2564C


工具/软件:

您好的团队、

客户已 使用 SPPDemo 应用程序。  似乎是一个“中间人“软件、在实现 Bluetopia 栈并将 USB/串行通信从 PC 主机桥接到 CC2564C 控制器的微控制器上运行。 从演示中可以看出、并未明确说明、但似乎 PC 上运行了一些可与 SPPDemo 通信的软件。  情况是否如此、如果是、他们可以从哪里获得该软件(二进制和/或源代码)?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我们的 SPPdemo 是 Bluetopia 栈的示例。 但是、该代码要么在 RTOS 或 Linux 主机上运行。 我们将 Bluetopia 栈提供为使用 ARM CLANG RTOS 器件构建的库、或者您可以更改 Linux 器件的工具链。

    可在软件资源下的器件主页中找到 Bluetopia 库的下载。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio、

    我们能够让 SPPDemo 在我们的平台上编译和运行。  问题更严重、似乎我们应该发送根本没有记录的 IT 命令。 例如、我们有以下命令。  每个参数都有可变的无文档记录的数量、并且没有指示它们应按哪个顺序进入。  因此、我们假设其中任一条指令都应该告诉您要发送哪些命令、以哪个顺序和参数传递。  或主机 PC 上运行的一些软件来发送命令。  我们感觉在这里观看了半个演示、唯一的选择是通过逆向工程、试验和错误使其正常工作。

      addCommand(“查询“,查询);
      addCommand(“DISPLAYINQUIRYLIST",“,DisplayInquiryList、DisplayInquiryList);
      addCommand(“配对“,配对);
      addCommand(“ENDPAILING",“,EndPairing、EndPairing);
      addCommand(“PINCODERESPONSE",“,PINCodeResponse、PINCodeResponse);
      addCommand(“PASSKEYRESPONSE",“,PassKeyResponse、PassKeyResponse);
      addCommand(“USERCONFIRMATIONRESPONSE",“,UserConfirmationResponse、UserConfirmationResponse);
      addCommand(“SETDISCOVERABILITYMODE",“,SetDiscoverabilityMode、SetDiscoverabilityMode);
      addCommand(“SETCONNECTBILITYMODE",“,SetConnectabilityMode、SetConnectabilityMode);
      addCommand(“SETPAIRABILITYMODE",“,SetPairabilityMode、SetPairabilityMode);
      addCommand(“ChangeSimplePairingParameters",“,"ChangeSimplePairingParameters"、"ChangeSimplePairingParameters")“);“;
      addCommand(“GETLOCALADDRESSGetLocalAddress);
      addCommand(“SETLOCALNAME",“,SetLocalName、SetLocalName);
      addCommand(“GETLOCALNAME",“,GetLocalName、GetLocalName);
      addCommand(“SETCLASSOFDEVICE",“,SetClassOfDevice、SetClassOfDevice);
      addCommand(“GETCLASSOFDEVICE",“,GetClassOfDevice、GetClassOfDevice);
      addCommand(“GETREMOTENAME",“,GetRemoteName、GetRemoteName);
      addCommand(“SERVICIEDISCOVERY",“,ServiceDiscovery、ServiceDiscovery);
      addCommand(“SNIFFMODE",“,SniffMode、SniffMode);
      addCommand(“EXITSNIFFMODE",“,ExitSniffMode、ExitSniffMode);
      addCommand(“open",“,OpenRemoteServer、OpenRemoteServer);
      addCommand(“Close",“,CloseRemoteServer、CloseRemoteServer);
      addCommand(“读取“,读取);
      addCommand(“写入“,写入);
      addCommand(“GETCONFIGPARAMS",“,GetConfigParams、GetConfigParams);
      addCommand(“SETCONFIGPARAMS",“,SetConfigParams、SetConfigParams);
      addCommand(“GETQUEUEPARAMS",“,GetQueueParams、GetQueueParams);
      addCommand(“SETQUEUEPARAMS",“,SetQueueParams、SetQueueParams);
      addCommand(“loopback",“,loopback、loopback);
      addCommand(“DISPLAYRAWMODEDATA",“,DisplayRawModeData、DisplayRawModeData);
      addCommand(“AUTOMATECREADMODE",“,AutomaticReadMode、AutomaticReadMode);
      addCommand(“SETBAUDRATE",“,SetBaudRate、SetBaudRate);
      addCommand(“send",“,SendData、SendData);
      addCommand(“Help",“,DisplayHelp、DisplayHelp);
      addCommand(“QUERYMEMORY",“,QueryMemory、QueryMemory);
    感谢您的帮助或指导。
    Will
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rogelio、swru580.pdf 文档描述了使用 SPPDemo 所需的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我相信您想要获取 SPP 演示、该演示可在设备主页中找到。

    https://www.ti.com/product/CC2564C 下找到

    但此处提供了我们所有演示的链接

    https://www.ti.com/lit/ug/swru580/swru580.pdf 

    此致、

    Rogelio