This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 上的延迟不良和连接不稳定

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1537382/cc3301-bad-latency-and-unstable-connection-on-cc3301

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好、

我似乎遇到了一些与此相同的问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1531539/cc3301-iperf-test-issue-with-the-cc3301--throught-put-down-to-0 

我只是从如下所示的命令提示符 ping 命令、而不是 iperf。

延迟似乎非常不稳定、平均值约为 7-800ms。 此外,它在一段时间后失去连接。

问题:

  • 在使用 R5 SDK 时、这是 CC3301 的已知问题吗? 我知道您刚刚发布了 R7、这可以修复吗?
  • 是否有办法在代码中调试此问题? 我不能否认这个问题可能是我们的应用程序或 TCP/IP 堆栈造成的。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为 R7 可解决许多已知的稳定性问题。

    我建议您试一试。

    我知道移植是一项艰巨的工作、因此您可以从主要更新器件 FW(.bin 文件)和 conf.h 文件开始。

    大多数改进都已在对讲机固件中完成、这应该足以让您再次测试代码。

    此致、

    AB