This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:将 CC3235MOD 器件连接到 Windows11 PC

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1534278/cc3235modsf-connect-a-cc3235mod-device-to-a-windows11-pc

器件型号:CC3235MODSF


工具/软件:

我尝试使用 Wi-Fi Direct 将 CC3235MOD 器件连接到 Windows 11 PC、但到目前为止尚未成功连接。 是否有任何已验证的示例或案例、其中 CC3235MOD 已通过 Wi-Fi Direct 成功连接到 Windows 11 主机? 在 Windows 11 方面、我可以看到 CC3235MOD 正在广播网络名称 (SSID)、但当我尝试连接时、它会提示我输入 PIN 代码。 CC3235MOD 是否需要任何特定设置或配置才能成功与 Windows 11 建立 Wi-Fi 直接连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yuji、感谢您的提问。 关于 PIN 码、根据 网络处理器手册第 69 页、可以根据安全类型设置协商方法的配置、包括按钮和 PIN 码设置。 如果输入的 PIN 码与您为安全参数设置的.Key 属性匹配、您可能能够确定要输入的 PIN 码。

    我提到的部分的周围页面包括一些代码片段、这些代码片段也可能对您有所帮助。

    希望这对您有所帮助。