This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:对 MCU 进行编程和调试

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1533798/cc3230sf-programming-and-debugging-mcu

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:

目前、我将使用 CC3220SF-LAUNCHXL 对 CC3230SF 进行编程和调试。 有关 CC3220SF-LAUNCHXL 的信息、请参阅以下链接。  

https://www.ti.com/tool/CC3220SF-LAUNCHXL

我连接 了 JTAG 进行调试、并连接 XDS_UART_TX 和 XDS_UART_RX、用于将代码从 PCB 上的 CC3230SF 刷写到 CC3220SF-LAUNCHXL 进行刷写。

CC3220SF-LAUNCHXL 将使用 USB 电缆连接到我的 PC。  

是否可以在不使用 CC3220SF-LAUNCHXL 的情况下将带 CC3230SF 的电路板直接连接到计算机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pragash、感谢您的提问。 如果您查看 CC3220 开发套件硬件用户指南、尤其是第 10 页及以上、您会发现 LAUNCHXL 包含一个 XDS110 调试器、该调试器常用于编程/调试定制电路板。 在第 8 页、您可以找到以下路径:USB -> XDS110 Debug Probe -> JTAG/SWD -> CC3220 本身(仅举一个示例)。 如果您不想使用 LAUNCHXL、可能需要一个外部 XDS110 调试器或某种其他的 JTAG/SWD 仿真方法。  

    希望这对您有所帮助。