This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220 创建的证书属性

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1532716/launchcc3220modasf-cc3220-created-certificate-attributes

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF


工具/软件:

大家好、TI 专家。

我创建了一个证书文件/cert/iot/cert.d 和相关的密钥文件/cert/iot/csr.de  、如 SWRU455M 第 17.1.1.4 节中所述、该节使用 NWP 命令。
我找不到设置要创建的文件的位置和安全属性的任何设置或参数。

如下图所示、这两个文件都存储在安全属性集中。


1.使用哪种加密方法来存储公共证书和相应的私钥?

2.为什么证书文件,根据我的分析,它不包含机密,并在 TLS 网络设置时发送,完全加密? 如果您的数据采用未加密和加密的形式、是否更容易破解加密?

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AES-128-AES CTR 是选定的加密方法。 密钥由器件使用真随机数发生器 (TRNG) 硬件引擎在内部生成。 这意味着密钥会轮换且随机、因此每个文件都将使用不在设备外部公开的不同密钥进行加密。

    当然、不需要对公共证书进行加密、因为它只是密钥之类的敏感信息、而是以未加密的方式发送。

    但是、保护它不会破坏另一个受保护的文件。

    Shlomi