This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:如何故意挂起系统以在 CC3230SF 上测试看门狗复位

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1547161/cc3230sf-how-to-intentionally-hang-the-system-to-test-watchdog-reset-on-cc3230sf

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SF

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 FreeRTOS 处理 CC3230SF 项目。 我已经在Watchdog_RESET_ON模式中配置了看门狗计时器、并且看门狗在一个单独的任务中被清除 (watchdogTask)。 正常运行时、一切正常、并且馈送看门狗 一致。

现在我想 有意模拟系统挂起 以测试看门狗复位机制是否按预期运行。

我面临的问题如下:

  • 当我特意引入一个像一秒钟的故障调用initI2C()(失败但不会崩溃)时、系统不会完全挂起、watchdogTask仍然会运行、并且看门狗会继续馈送。

  • 因此、即使主逻辑无响应、系统永远不会复位。

我的问题:

  1. 如何特意挂起系统 (例如,模拟死锁,无限阻塞,外设失速等)、防止看门狗被清除?

  2. 是否有任何已知的方法 导致外设导致的系统挂起 例如强制 I2C/SPI 或 UART 无限期阻止?

  3. Watchdog_clear()呼叫从单独的任务转移到我的中mainThread()、以便更有效地捕获应用程序挂起、这是否更好?

  4. 是否有任何最佳实践或 TI 建议的测试方法可供使用 验证看门狗复位行为

最后、我正在寻找任何可靠的方法来强制系统挂起或死锁、以便可以观察看门狗是否正确复位 CC3230SF 器件。

提前感谢您的帮助和建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammand:

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    我们有一个示例、展示了名为“Watchdog"的“的看门狗函数(既复位看门狗,又触发看门狗超时)、位于此处的“examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\drivers"。“。 如果您还没有、请看这个示例。 在 I2C_INIT () 的情况下、watchdogTask 仍在运行并使看门狗计时器复位、这就是器件没有复位的原因。 调用外设 API 时、如果存在返回值、您可以检查返回值是否成功、如果未正确返回、而 (1) 可能会引发器件复位。 例如:

        i2c = I2C_open(Board_I2C_TMP, &i2cParams);
        if (i2c == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error Initializing I2C\n");
            while (1);
        }
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "I2C Initialized!\n");
        }

    上面是 SDK 中的另一个示例、 该示例位于 examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\drivers\i2ctmp116

    TI 并未明确展示测试看门狗行为的最佳实践、但您采用的方法似乎是合理的。 watchdog_clear() 不需要与应用程序线程位于同一线程中。 它可以在单独的线程中。 希望这有所帮助。

    此致、

    Santhosh