This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:WiFi 固件偶尔会丢弃数据包、导致 TCP 传输速度降至 0(R6 版本)

Guru**** 2648945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1474943/cc3301-the-wifi-firmware-occasionally-drops-packets-causing-the-tcp-transmission-speed-to-drop-to-0-r6-version

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具/软件:

我们看到 WiFi 传输在更大的下载 (FOTA) 时突然停止。 一个较简单的测试用例正在运行 iperf、测试通常在 10 秒结束前停止。 此处的测试用例只需在固件中启用 iperf3、连接到 wifi 并通过 wifi 链路运行 iperf。   我们的分析表明、WiFi 固件会在一段时间内丢失接收到的数据包、导致 TCP 传输中断、但这种情况可以恢复。   问题是如何防止这种情况发生?  

  

[08:30:36.213]# iperf3 -s
 ...[08:31:49.391]
服务器[192.168.5.94]侦听[5201]
[08:31:49.391]------------------------------------------ 
[08:31:55.115]接受来自 192.168.5.1 端口 46328
 [08:31:55.539][5]本地 192.168.5.94 端口 5201 连接到 192.168.5.1 端口 46330
 [08:31:56.553][ ID]间隔的连接 传输 带宽
[08:31:56.553][5] 0.00-1.00 秒 1.01MB 8.44 MB /秒 
[08:31:57.905][5] 1.00-2.36 秒 761 KB 4.60 MB/秒 
[08:31:58.549][5] 2.36-3.00 秒 1.56MB 20.3MB/秒 
[08:31:59.549][5] 3.00-4.00 秒 2.58 MB 21.7MB/秒 
[08:32:00.549][5] 4.00-5.00 秒 2.50 MB 21.0 MB/秒 
[08:32:01.549][5] 5.00-6.00 秒 2.08 MB 17.5 MB /秒 
[08:32:02.550][5] 6.00-7.00 秒 1.85MB 15.6MB/秒 
[08:32:03.545][5] 7.00-8.00 秒 1.60 MB 13.4 MB/秒 
[08:32:04.925][5] 8.00-9.38 秒 686 KB 4.08 MB/秒 
[08:32:05.550][5] 9.38-10.00 秒 115KB 1.51Mb/s 
[08:32:06.555][5] 10.00-11.01 秒 0.00 字节/秒 <<<
[08:32:07.555][5] 11.01-12.01 秒 0.00 字节/秒 
[08:32:08.555][5] 12.01-13.01 秒 0.00 字节/秒 
[08:32:09.555][5] 13.01-14.01 秒 0.00 字节/秒 
... 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您能解释一下这里的设置吗? 您使用的是哪种 CC33xx SDK? CC33xx 是 iperf3 服务器还是客户端? 它处于 AP 模式还是连接到外部 AP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 6 SDK。  CC33xx 处于工作站模式。 我们的客户报告了此问题、然后他们在 CC33xx 中作为服务器运行 iperf3。  

    在我的测试中、我以客户端身份在 CC33xx 中运行 iperf3、有时我也会重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    好的。 仅出于我的理解、您是在 R6 SDK 之上实现了 iperf、还是使用了任何特定的示例? 您能提供我们重现的示例方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    我们没有直接使用 R6 SDK 来测试此问题。 相反、我们将 Wi-Fi 驱动程序从 R6 SDK 移植到使用 SDIO 接口的 RTOS 平台。 我们使用 R6 SDK 中的 Wi-Fi 驱动程序在我们的平台上运行 iperf3 来测试此问题。 也许您可以在使用 R6 SDK 的平台上重现此问题、或者我们可以向您提供测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我们的固件中有许多修复程序可以解决此类问题。 但是、它们尚未在 ThickMAC 解决方案中进行更新。 让我看看我能做些什么,我很快就会报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    是否有任何更新?  我们的客户对此问题非常焦虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    我们发现了一种似乎可以解决 此问题的方法。  方法是更改 WiFi 芯片的节能模式。 最初设置为“auto",“,将、将其更改为“active"会“会使问题消失。 因此、节能模式是否是导致该问题的根本原因? “自动“模式是否会对 TCP 流量产生如此大的影响? 切换到“活动“模式可能会出现哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我们没有在 R6 SDK 上实现 iperf3、因此无法重现此问题。 您是否愿意提供 iperf3 的实现、以便我可以在硬件上运行? 我可以更好地重现这个问题。

    使用有功功率模式没有问题、器件可能具有更高的功耗。 该问题可能与使用省电模式有关、但我们需要进一步调查此问题以确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    iperf3 不是必需的、iperf 也可以执行此测试。
     在我们的进一步测试中、将省电模式设置为活动状态只能缓解该问题。 如果器件 保持 连接 且一段时间内没有数据传输、则下次开始数据传输时、速率仍将降至 0。 另一个问题是 WLAN_SET_POWER_SAVE 和 WLAN_SET_POWER_MANAGEMENT 都用于配置省电模式。 这两个参数之间的区别是什么?应如何设置它们以确保 Wi-Fi 持续处于活动模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    WLAN_SET_POWER_SAVE 是您感兴趣的命令。 启用 802.11 省电模式、这意味着 CC33xx 器件通知 AP 正在进入和退出省电模式。 您可以认为这种节能仅限于射频系统。

    WLAN_SET_POWER_MANAGEMENT 控制整个 CC33xx 器件的电源活动、与与与与 AP 的链路无关。  

    根据您提供的有关此问题的信息、我认为您需要将“WLAN_SET_POWER_SAVE"设置“设置为“WLAN_STATION_ACTIVE_MODE"。“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    关于参数“WLAN_set_POWER_management",“,建议、建议使用哪种设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我不建议更改此参数、因为固件应使用 ELP 模式的默认参数启动。 仅更改“WLAN_SET_POWER_SAVE"。“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WLAN_SET_POWER_SAVE 设置为自动时、会发生此问题。 这是否表明自动模式存在错误? 固件是否需要解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    是的、听起来像是一个错误、但我们解决了固件中的许多问题、我们需要在 SDK 版本中更新固件、然后再次进行测试。

    但是,我们可以尝试理解错误。 您是否能够从 LOGGER 引脚收集固件日志? 然后、我可以与团队一起查看此问题是否已在内部得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan、

    只要您能向我们提供 Sabeeh 要求的信息。

    此外、我已向您和您的团队发送了一个工程固件、该固件应能改善或修复行为。

    如果我们想要了解并解决问题、获取日志至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    此固件日志文件、plee2e.ti.com/.../tcp_5F00_throughput.pcapng.txtasecheck it.e2e.ti.com/.../tcp_5F00_throughput_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    看起来此 iperf3 日志与原始问题有所不同、原始问题的吞吐量达到 0Mbps。 但是、在此日志中、始终会报告一些吞吐量。 您能澄清一下吗? 这是来自 R6 发行版的原始固件还是与您共享的 Andres 固件?

    另外、固件日志似乎也有问题。 您能否只分享从 Wireshark 输出的 pcap 文件? 我还看到有很多次报告“ropped bytes“。 您能否验证是否使用了正确的 logger.bin 来解析记录器输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    我上传了 3 个日志文件、这次我们使用了 FW Andres 共享、并且 logger.bin 也是 Andres 共享。  我无法重现 0Mbps 的吞吐量问题、 但其他人在使用自动省电模式时仍然会重现此问题。 我已有的日志表明问题出在 PC 端、在那里它停止发送数据 1 秒钟。 根本原因是固件端未能及时发送 ACK 数据包达 1 秒。 这种情况经常发生、因此我希望您可以调查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    尊敬的 Sabeeh:

    以下是包含 wifi 嗅探器文件的日志文件。 该日志显示了 1 秒数据传输间隔的许多实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    在`test3.7z`中、有一种`为全零的情况、`iperf3`的端口号为`57755`和`57756。 您可以在日志中搜索`57756`以查看相关详细信息。

    经过分析、我认为 FW 缺少关键的 ACK、这导致无法启动流量测试。 因此、这只是固件导致数据包丢失的特殊情况。

    由于这种情况很难重现、因此没有可用的 wifi 监听器文件。

    ------------------------------------------------------------------------
    服务器[192.168.1.104]正在侦听[5201]
    ------------------------------------------------------------------------
    已从 192.168.1.101 端口 57755 接受连接
    [5]本地 192.168.1.104 端口 5201 连接到 192.168.1.101 端口 57756
    [ ID]间隔传输带宽
    [5] 0.00-1.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 1.00-2.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 2.00-3.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 3.00-4.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 4.00-5.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 5.00-6.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 6.00-7.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 7.00-8.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 8.00-9.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 9.00-10.00 秒 0.00 字节 0.00 位/秒
    [5] 10.00-10.67 秒 81.3KB 1.00MB/秒
    ----- ----- ----- ----- -----
    [ ID]间隔传输带宽
    [5] 0.00-10.67 秒 0.00 字节 0.00 位/秒发送方
    [5] 0.00-10.67 秒 81.3 KB 62.4 千比特/秒接收器
    PRT = 4003cccc、原因= 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    在这种情况下、省电模式是否设置为活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能指定在您的系统上使用的以下信息?

    1. RTOS 名称或类型?  

    2.网络堆栈?  

    3. MCU 主机器件?

    4. mbedTLS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    省电模式为自动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS:ertos

    网络堆栈:lwip

    MCU:oa8100

    mbedTlS: 3.6.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我懂了。 我来尝试通过将 TCP 数据包从 CC33xx 转储到另一台计算机来重现该场景、以便 CC33xx 正在传输数据包。 这是否也符合您的案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    此外、您能解释一下 iperf3 设置吗? cc33xx 是否在运行 iperf3 服务器、而其它设备是否正在连接该服务器? 什么设备是 192.168.1.104 的 IP 地址、什么是 192.168.1.101 的 IP 地址? TCP 日志是在什么时间点获取的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    CC33XX 器件运行 IP 地址为 192.168.1.104 的 iperf3 服务器。 通过以太网 (IP:192.168.1.101) 连接到同一 AP 的 PC 运行 iperf3 客户端。 名为“PC_tcp_..."的“的日志文件 是在 PC 端捕获的、而另一个日志来自 CC33XX 端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您之前提到、TCP 堆栈缺少 ACK、但我在这些日志中看不到。 您能否分享屏幕截图或片段、说明您看到的 ACK 被错过了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    我认为数据包 17、19 ... 29 丢失或被阻止,这使得包含数字“2"的“的后续数据包无法传输,从而导致无法启动流量流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    只是提供有关这个问题的更新。 我们认为、我们在这一问题上取得了一些进展。 我正在尝试获取一个应该解决该问题的构建、我会尽快将其提供给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    真是个好消息。 详细的日程安排会很棒!

    期待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    虽然我们认为我们看到我们一方的问题,但我们希望绝对肯定,这是你一方的同一个问题 这只能通过无线监听器捕获接入点和 CC33xx 器件之间的 WiFi 流量来确认。 你能收集这样的无线监听器捕获吗?

    您是否还能提供您正在使用的 AP 的品牌和型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    您可以从此处下载无线监听器文件:

    AP 的型号是 Redmi AX5 路由器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我在嗅探器捕获中看到了一些奇怪的东西。 您能否建议您使用的 TI WiFi 器件的 MAC 地址是多少? 此外、您能描述这些日志是如何获取的吗? 是否正在运行完整的 iperf 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan、

    我们能否获得 Sabeh 要求的其他信息?

    这些日志似乎包含不完整的数据、我们无法处理它们、我们确实需要了解您的问题、并确保它与我们在最终看到的相同

    此致、
    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    以下是有关该测试的相关信息。

    TI wifi 器件:192.168.31.130、Mac 54:42:67:46:df:C9

    测试 PC:192.168.31.93、Mac 00:1c:23:03:8e:2f

    启动 iperf 测试后、使用 OmniPeek 开始捕获数据包。 使用的 iperf 版本是完整的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    下面是新的嗅探器文件 、其中包括身份验证/通信过程、您可以阅读 readme.txt 中的更多信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我在监听器捕获中看到了一个帧、其中 CC33xx 提示它将进入睡眠状态。 您能否确认此测试是使用 WLAN_STATION_ACTIVE_MODE 还是 AUTO 进行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    此嗅探器的可读性要高得多、因此感谢您提供。 但是、我们正在尝试跟踪吞吐量在数秒内降至 0 的问题。  在 iperf 日志中、我看到吞吐量瞬间降至 0。 您是否能够收集一个监听器捕获、其中吞吐量下降了很长时间、如之前报告的那样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、两个监听器捕获结果 (wifi_sniffer_test5.pkt 和 pc_tcp_iperf3_test5.pcapng) 似乎都不对齐。 这意味着、我们在两个日志中看到的 TCP 数据包不是相同的、因为 TCP 序列号不包含相同的值。 这两次捕获是否同时进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    cmd “get_ps"显示“显示它是活动模式。

    数据包捕获确实是同时进行的、端口号匹配。 器件侧的序列号可以相关联。

     在我尝试重现吞吐量的任何地方、吞吐量数秒下降到 0 的问题都很难重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您能建议如何关联日志吗? 因为我们从 TCP 序列号中看到它们不匹配。

    例如、请参阅以下两幅捕获图像。 每个 TCP 数据包内的 Sequence(序列)值不会相互对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、PC 在两个文件中发送的 TCP 数据包的序列号不匹配、这可能是由于路由器篡改造成的。 但是、要在两个文件中识别相同的 TCP 数据包、我们仍然可以根据 TCP 有效负载匹配它们。

    现在、我们发现**PC_tcp_payload_test5**文件中的 244 个数据包对应于**WIFI_sniffer_test5**文件中的第一个数据包。 通过这种对齐、我们可以使用这两个数据包作为参考、以关联所有后续的 TCP 数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的意思、能否提供屏幕截图? 这是我看到的、但它们不匹配。 TCP 数据包也不对齐。

    无论如何、最好是捕获吞吐量完全下降的时间。 这将有助于我们了解是否存在驱动程序或基础 WiFi FW 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    我通过删除前 243 个数据包对 PC_tcp_iperf3_test5 文件进行了一些修改、以便 TCP 序列号可以与 wifi sniffer_test5 文件保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    谢谢您的提问。 现在我看到数据包最初是保持一致的。 它们由于 TCP [PSH、ACK]数据包而不同步、看起来 AP 发送的数据包较小、这可能会导致 Wireshark 解释也关闭。

    无论如何、我们在监听器日志中看到的是通信始终处于活动状态。 WIFI 监听器中的 TCP 数据包不会真正减慢以匹配串行控制台日志中看到的吞吐量值。

    同样有趣的是、这种监听器捕获的 IP 地址与您大约一个月前发送的图像不同、监听器在这里看到 TCP 保持活动数据包。 您是否在其他 AP 上进行测试? 您能否在我们看到 TCP 保持活动数据包的情况下重新测试和收集监听器数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh

    您提到的问题很难重现、可能只是一个孤立的情况。 之前、您提到该问题可能会在您的最后重现 您能描述一下什么是可重现的问题吗? 此问题是否已解决? 此外、是否可以提供新固件供我们测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我们认为我遇到的问题是 AP 行为不当。 AP 将在 2.4GHz 时发送 MCS 8 的 CC33xx 数据速率、IEEE 规范不支持该速率。 然后、AP 不会以较低的速率重试相同的数据包、从而导致 TCP 会话卡住。 如果我强制同一 AP 使用 11b 或 11g 速率、则我没有遇到相同的问题。  

    我们将就新固件事宜与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您是否也能确认您的产品使用的是 CC3301 还是 CC3351?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 CC3301。