This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:OTA Dropbox 云失败

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1549623/cc3230sf-cloud-ota-dropbox-failing

器件型号:CC3230SF


工具/软件:

您好、

当我调用 OTA_if_downloadImageByCloudVendor (OTA_Dropbox_getDownloadLink、NULL、0) 时;

我收到以下错误:

[OTA-Dropbox::error] POST 请求失败:–3001
[IFx::error] OTA_NOTIF_GETLINK_ERROR(–3001)

什么可能导致此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设它与此 HTTP 客户端错误 HttpClient_ESENDBUFSMALL 相关。

    可以尝试 从默认的 256 字节增加 HttpClient_BUF_LEN。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着改变它。 仍然是相同的误差。