This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:处理 XCC3351MODENIAMOZR 模块上未使用的 COEX_REQ / COEX_PRIORITY / COEX_Grant 引脚

Guru**** 2646625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1549438/cc3351mod-handling-of-unused-coex_req-coex_priority-coex_grant-pins-on-xcc3351modeniamozr-module

部件号:CC3351MOD


工具/软件:

您好、

我正在使用 XCC3351MODENIAMOZR 模块设计产品。 在我的应用中、我不 需要共存接口信号 (COEX_REQ、COEX_PRIORITY、COEX_GRANT)。

请提供有关如何处理这些未使用引脚的官方建议:

  • 这些引脚应该保持悬空、还是更安全地端接它们?

  • 如果建议进行端接:到 GND、VCC、通过上拉‑Ω 上拉或下拉‑Ω 下拉电阻器—以及多大的电阻值?

  • 如果这些引脚未连接、是否需要采取任何固件或设计预防措施?

我们非常感谢您分享的有关避免意外行为的任何指导。

提前感谢您的帮助!

Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fenil、

    这些引脚可以保持悬空。 无需添加终端电阻器。