This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:申请 CC3135MOD 射频测试板 KC 认证

Guru**** 2950520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100MOD, CC3100MODBOOST, CC3135MOD, BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545358/cc3135mod-request-for-cc3135mod-rf-test-board-for-kc-certification

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3135、CC3135、 CC31XXEMUBOOST、CC3100MOD、CC3100MODBOOST

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们目前正在为已集成 CC3135MOD Wi-Fi 模块的产品准备 KC(韩国认证)流程。

由于产品的设计不允许直接进行射频调制控制、因此认证实验室要求我们  在对整个器件进行 RF-EMC 测试之前对模块本身执行独立的射频认证。

我们知道 CC3135MOD 是一种预认证的屏蔽模块、因此非常适合进行模块化认证。

但是、我们没有适用于此模块的专用测试板、我们无法使用 BOOSTXL-CC3135 板进行认证、因为它不包含 MOD 版本、缺少适当的射频屏蔽。

我们想问:
1. TI 是否  专门为 CC3135MOD 提供适用于射频监管测试(带有射频输出和基本控制接口)的测试板或评估装置?
2.或者、您能否提供  我们可用于构建最小射频测试板来对 CC3135MOD 执行独立射频测试的参考设计、原理图或 Gerber 文件?

近 两年来、由于技术限制、我们一直在尝试完成该认证、测试多种方法但没有成功。 在这一阶段、我们迫切需要一个明确和可行的解决办法、以取得进展。

非常感谢您提供的任何支持或文档。

提前非常感谢。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、

    BOOSTXL-CC3135MOD EVM 目前缺货。 同时、我将分享该器件的设计文件和 OEM 集成手册。 这应该可以帮助您开始设计。  

    e2e.ti.com/.../swra634.zip

    e2e.ti.com/.../swru549.pdf

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     乔什·古夫下午

    感谢您分享 BOOSTXL-CC3135MOD EVM 的设计文件和文档。

    目前、我们正在使用提供的材料评估制造该电路板的可行性。

    与此同时、我们想问您是否可以分享 BOOSTXL-CC3135MOD EVM 库存的任何估算时间表、因为这将极大地帮助我们确定是继续进行定制制造还是等待官方硬件。

    再次感谢您的支持和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Estelle、

    很高兴为您提供帮助。 我们仍在内部讨论如何重新储备这些资源。 目前、我建议最好进行定制制造、以便加快您完成这个已经延迟了 2 年的流程。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    再次感谢您到目前为止的支持。

    我们已经拥有 BOOSTXL-CC3135 板和 CC31XXEMUBOOST、但该板上的 CC3135 未屏蔽、此实验室需要使用 调制屏蔽模块 进行射频测试。

    您能否确认此设置还不够、并且 BOOSTXL-CC3135 无法用于监管认证?

    我们注意到 CC3100MODBOOST 为 CC3100MOD 提供了这种类型的设置、但它与我们的模块不兼容。
     CC3135MOD 是否有等效评估板 、其中包括屏蔽模块且可与 CC31XXEMUBOOST 搭配用于射频调制?

    此外、您能否确认 BOOSTXL-CC3135MOD EVM 是否 是唯一支持 CC3135MOD 并具有屏蔽和射频测试功能的官方电路板?
    您是否有  BOOSTXL-CC3135MOD EVM 的确切参考资料、以便我们可以与供应商联系?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Estelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Estelle:

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。 您是对的。  设置还不够、BOOSTXL-CC3135 无法用于监管认证、因为它需要包含在屏蔽内。 唯一适合您设置的电路板是 BOOSTXL-CC3135MOD、但经过内部讨论、我们即将停产、停产、EOL、BOOSTXL-CC3135MOD EVM。 但是、CC3135MOD 模块器件仍将投入全面生产、因此我的最佳建议是这样  进行自定义制造、以缩短完成此过程的时间。  

    此外、还应注意/了解 KCC 的监管标签要求。 我们不能在设备的屏蔽层上添加 KCC ID 标签、因此最好检查是否在系统的其他位置或文档/用户指南中包含此标签。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    再次感谢您的 翻译和建议。 然后、我们将尝试定制制造。

    没问题、KCC 标签将添加到最终产品的护罩中。

    祝你一切顺利

    Estelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    您能否就评估板的组件向我们提供帮助?

    - D2 : Bourns Diode 肖特基二极管,45 V,0.03 A,0603 Diode CD0603-B00340 ->缺货,您可以建议我们替代吗?

    - SW1 : Panasonic 开关,触控式,单刀单掷 — 常开,SMT EVQ-PSD02K  ->缺货,你能给我们推荐一个替代产品吗?

    - J2 : Hirose 电 连接器,超微型同轴, SMD ->您是否有借口参考? 是 U.U.US-1(10) FL-R-SMT 吗? 或  U.U.U.1 FL-R-SMT (XX) 的 XX 部分 的任何其它编号?

    - L4, L5 : TDK 铁氧体磁珠,30 欧姆@ 100MHz ,1.5 A ,0805 ->你有不是参考? 是 MMZ2012R300ATD25 吗? 或 MMZ2012R300AXXXXX 的 XXXXX 部分的任何其他数字 ?

    提前感谢您的帮助

    此致

    Estelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Estelle。 对延迟问题深表歉意。 快速浏览一下、DigiKey 推荐的任何等效产品都应该可以在此处找到。

    Josh