This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1548587/cc3200-cc3200

部件号:CC3200


工具/软件:

编号:CS2912140
联系人:Salvador Ramirez
名字:Salvador
姓:Ramirez
简短说明:由于身份验证错误导致连接错误
电子邮件: sal23ramirez89@gmail.com
公司名称:SensoScientific INC.
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详细信息或注释:

我正在针对我遇到的问题寻求一些支持
CCS/CC3200:在尝试连接到网络时给出[General event]- ID=[–109] Sender=[5]错误消息
如果重新启动设备、它将重新连接。 但是过了一段时间后、设备停止连接、在接入点上、我发现无线客户端已取消关联。
这是我在设备连接日志中看到的内容
如果我重新启动设备并将其重新配置为 Wi-Fi、它会按预期工作、但它有一个计时器、每 15 分钟自动连接一次。 1 小时或更短时间后、它不会自行连接。
WiFi 网络是的,它看到了。
但网络上的连接日志显示无线客户端已取消关联  
因为身份验证错误
15 分钟自动连接是因为设备正在监测敏感控制区域的温度
我们需要每 15 分钟更新一次温度值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解您的情况、您只需要每 15 分钟更新一次温度、而不是重新连接? 你到底想做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图找出 【常规事件】- ID=[–109] Sender=[5]在尝试连接到网络时的错误消息是什么意思。

    如果我重新启动设备、则设备会连接。 它将在一个小时内不会出现任何问题。 就会断开连接、我看到这条消息。 我知道这很可能不是网络问题、因为每次重新启动时它都会连接。

    我的另一台设备位于同一网络位置、工作正常、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将项目从任何示例中抽空进行?  

    此主题可以帮助您、但我也不知道您的设置是什么样子: e2e.ti.com/.../cc3200-unable-to-connect-to-wpa2-network

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此示例与我们看到的示例类似。

    但是、我们知道网络工作正常。 我们将其他设备连接到同一网络、但没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下您的设置、以便我再看看您的问题、还是问题已解决?