This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:适用于蓝牙 5.3 (BT Classic/BLE) 的 IC 解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC2564C, CC3551E, CC3301, CC3501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1552393/cc2564c-ic-solution-for-bluetooth-5-3-bt-classic-ble

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: CC3551ECC3301、CC3351、 CC3501E

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在寻找 适用于蓝牙 5.3 (BT Classic/BLE) 的 IC 解决方案。  

请帮助检查 TI 是否有新的产品计划来满足此要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们。 CC2564C 是我们提供的唯一同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙的解决方案。 该解决方案通过了 BLE 5.1 标准认证。

    如果您正在寻找 BLE 5.3+、我们的全新 CC33xx (CC3301、CC3351) 和 CC35xx (CC3501E、CC3551E) 器件在一个解决方案中支持 Wi-Fi 6 + BLE 5.4。 但是、这些器件不支持 BT Classic。

    未来、我们的路线图中不会包含支持 BT Classic 和 BLE 的产品。

    此致、

    Josh