This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551ENJARSHR 的硬件设计说明–电源、天线和引导加载程序问题

Guru**** 2645475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1541610/cc3551e-hardware-design-clarifications-for-cc3551enjarshr-power-antenna-and-bootloader-queries

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:CC3551LP-EM-CC35X1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

今天的问候!

我们目前正在基于开发定制硬件解决方案 CC3551ENJARSHR 并感谢您在以下方面提供指导:


1.双电源管理 (1.8V 和 3.3V)

根据数据表、该器件需要 1.8V 和 3.3V 电源来支持内核和接口块。 但是、我们的终端客户只能提供 单个 3.3V 输入 外部。

为了解决此问题、我们计划生成 内部为 1.8V 电源轨 固定输出 LDO 降压转换器。

  • VIO1、VIO2 和 VPA 直接连接到 3.3V。

  • 全部 内核逻辑和接口(即 VDDSF) 将通过 LDO - 1.8V 供电。

请确认 建议的输出电流额定值 1.8V LDO 来确保 CC3551 可靠运行?


2.天线选择指南

我们正在考虑的是 SMD 天线 PCB 引线天线 、具体取决于在哪些方面提供了最佳的折衷 性能、成本和紧凑性

您能否建议采用的建议天线类型、以实现最佳平衡 射频性能、成本与尺寸 特别是对于 空间受限 设计?


3.后门/引导加载程序入口 (UART)

我们要确认 默认后门/引导加载程序入口引脚配置 在 A 上 Fresh/factory CC3551 IC (即开箱即用,在刷写任何用户固件之前 — 默认的引导加载程序 UART 引脚和后门引脚)。

请确认 默认引导加载程序 UART 端口 引导加载程序/后门  引脚编号和逻辑电平 需要通过 UART 启用引导加载程序模式。


4.基于 UART 的生产编程支持

我们计划启用该功能 基于 UART 的生产编程

请分享详细信息或参考 建议的 UART 编程过程 、包括任何 TI 提供的脚本/工具 生产刷写流程。


期待您的专家意见、以便继续进行可靠、高效的硬件实施。

此致、
Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 团队:

    希望您做得好。

    本文档针对我们先前提出的与的硬件设计相关的问题进行了跟进 CC3551ENJARSHR 。 感谢您对以下要点的澄清、从而帮助我们自信地继续设计。

    此致、
    Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 团队:

    希望您做得好。

    本文档针对我们先前提出的与的硬件设计相关的问题进行了跟进  CC3551ENJARSHR 。 感谢您对以下要点的澄清、从而帮助我们自信地继续设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harinder:

    很抱歉耽误你的时间。  

    请在下面查看我的评论:

    1.请为 1.8V 电源轨的 0.5A LDO 预算  

    2.我们目前在 LP-EM-CC35X1 上使用 Kyocera AVX 的 M830520

    对于#3 和#4: ROM 中的 CC3551E 仅支持用于引导加载程序进入和生产编程的 SWD 接口。 这是器件的引脚 39 和 40。 这样做是为了确保供应商通过公钥和 ROT 安装正确激活。  如果需要基于 UART 的引导加载程序、您可以开发并将其添加为供应商映像和/或 OTA 机制的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:
    感谢您的确认和分享信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    1.对 LDO 的噪声系数有任何要求吗? VDD_MAIN 为 VDD_ANA_INx 供电、这可能容易受到过多噪声的影响?!

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我们当前的建议值是 5uVrms

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    谢谢。 我们的 LaunchPad 设计如何实现这一点? 从 Rev E4 可以看出、我们没有组装降噪电容器。 我预计这违反了 5uVrms 建议。

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    我们的 LaunchPad E4 设计没有任何噪声问题。 如果您的设计愿意、您可以利用降噪电容器。 您还可以尝试另一个低噪声 LDO、这应该没问题。

    此致、

    Josh