This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Wifi 6 设备存在问题

Guru**** 2649955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1546675/cc3100mod-issue-with-wifi-6-equipment

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:

我们有一个使用 CC3100MOD 的产品、充当基站并使用 SDK 1.3.0。 驱动程序版本。  一位客户拥有许多此类产品、所有产品都能按预期使用多年。  最近、他们将其 WiFi 设备更新为 WIF6。  之后、我们的产品通常会断开连接、断开连接代码为 109、即 SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_BSS_LOSS。  但就我们所能知道的 WiFi 强度总是看起来很好。  此外、我们的产品现在会定期发生精确的总线故障。  故障地址始终为 0xffffffff、PC 计数器始终位于 BIOS.obj (.text:ti_sysbios_KNL_SIGNAL_POST_E) 中。  链接寄存器地址因我们的代码版本而异。  已看到它指向.text:TI_UIA_LOGGER_LoggerStopMode_write2__E 和.text:OSI_LockObjUnlock。  

对问题可能是什么有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您就该问题/行为提出建议。

    有关此场景的几个问题:

    1、能否与网络处理器日志和 Mac 日志共享监听器日志?

    2.您是否能够在某些器件上禁用低功耗模式 (LPDS) 以查看它们是否保持连接?

    3.是否有任何站点/设备在未断开连接的情况下保持连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们已经要求提供日志,但到目前为止尚未收到任何日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.我们不使用低功耗模式,而是使用常开的功耗模式。

    3.我被告知,当打开时,我们经常得到 CPU 例外在那一点。  但我们没有例外、那么 WiFi 会连接/断开、但最终会保持连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3、什么类型的 CPU 异常? 能否就此提供一些细节?  您在哪里观察到这些例外情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动时、我们通常会获得精确的总线故障、但并非总是如此。  故障地址始终为 0xffffffff、PC 计数器始终位于 BIOS.obj (.text:ti_sysbios_KNL_SIGNAL_POST_E) 中。  链接寄存器地址因我们的代码版本而异。  已看到它指向.text:TI_UIA_LOGGER_LoggerStopMode_write2__E 和.text:OSI_LockObjUnlock。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说设备未遇到精确总线故障异常时、WiFi 保持连接是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号  我认为、只有在为我们的器件上电时、我们经常会出现总线故障、但并不总是如此。  如果我们没有得到总线故障开机,那么我被告知 WiFi 将连接和断开一些,然后最终 WiFi 将保持连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    关于异常、您能否检查驱动程序端的移植? 作为测试、您是否可以禁用日志记录以缩小异常的区域/来源?  这将有助于确定硬故障是由功能引起还是仅由记录引起?  

    日志中是否有任何更新?