This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:无法以无线方式发送继续数据包

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1552272/cc3351-cannot-send-continues-packets-in-the-air

器件型号:CC3351


工具/软件:

尊敬的连接团队:  

在使用 CC3351 的电路板上、我们会遇到以下行为:  

我可以使用命令(校准器 wlan0 cc33xx_plt TX_START_TONE 2 0)为需要 的任何通道发送音调、但在设置所有必需的参数后、我无法使用命令 calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx 在空中发送连续数据包。

您能描述如何发送连续数据包吗?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marinus。

    我正在调查您的问题、并会尽快回来。 请允许我到周末。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    想一想、我有几个问题:

    -这里的错误到底是什么? 客户是否无法在分析仪上看到 TX 信号、或者设备是否根本无法传输?

    观察另一个类似如下的 E2E:  CC3351:校准期间的 CC33xx 驱动器错误 、使用 校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx 命令传输时似乎没有问题。 配置默认设置并运行 START_TX 命令后、我会看到器件以启动 TX 仿真进行响应。 请确认。

    此致、

    Josh