This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:WiFi 直接支持

Guru**** 2649875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1555097/cc3551e-wifi-direct-support

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1

工具/软件:

我尝试创建 LP-EM-CC35X1 开发板的对等连接。 该硬件是否支持 Wi-Fi Direct? 如果没有、建议为此平台使用哪些替代的 P2P Wi-Fi 方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan、

    是的、该器件支持 Wi-Fi Direct。

    从数据表(第 1 页):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergan、

    如果您有最新的 EA SDK、则应通过网络终端访问 P2P 命令。

    在用户指南中可以找到有关我们 P2P 实现的一些信息。 这可以在中找到 /docs/Documentation_overview.html ->  实现方式 Tm  WiFi SDK 用户指南-> Wi-Fi 用户指南-> 对等

     

    但简而言之、您将:

    wlan_start
    p2p_role_up
    p2p_find
    p2p_listen

    如果这样做、则应将器件设置为在 P2P 模式下运行。 如果您使用多个设备执行此操作、您应该会看到它们自动发现自己并按照上面的用户指南中所述进行连接。 如果设备无法相互查找、您可以使用其他命令、如  P2P_SET_CHANNEL  P2P_GET_CHANNEL t o 微调连接。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    AB