This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:TI 针对 ESP32-WROVER-IE-N8R8 Wi-Fi 模块的替代建议

Guru**** 2644965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1553341/cc3301mod-ti-replacement-recommendation-for-esp32-wrover-ie-n8r8-wi-fi-module

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3501E

工具/软件:

您好!

我们目前正在我们的产品中使用 ESP32-WROVER-IE-N8R8 Wi-Fi 模块 (2.4GHz、1x1、BT 4.2+EDR)。 我们正在寻找 TI 可能的替代产品。

您能推荐合适的 TI 解决方案吗? 理想情况下、它应该:

  • 支持 2.4GHz Wi-Fi 和蓝牙、

  • 适合汽车应用或拥有 IMDS 认证、

  • 支持 AT 命令接口(或允许类似的控制)。

期待您的建议。

此致、

斯科菲尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该模块包含一个用于连接外部天线的连接器、则会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scoffield、

    考虑到 AT 命令接口意味着所有网络和 TLS 都在 Wi-Fi 芯片内运行、基于 CC3501E 芯片组的模块可能是一个很好的解决方案。 我建议您联系当地的 TI 销售代表、讨论基于此芯片组的模块的项目要求和路线图。  

    此致、

    Vihang