This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:ANT 路径和 FCC ID

Guru**** 2644975 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1555851/wl1837mod-ant-path-and-fcc-id

部件号:WL1837MOD
Thread: WL1837 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们正在实施 WL1837MOD 来支持 BT 和 WiFi (2.4G) 以实现多种功能。
目前、我们在 PCB 上连接 BT SMD 天线。 进行通信。

并在 ANT1 和 ANT2 路径上保留用于 WiFi 2.4GHz 的同轴 SMT。

我们的系统是基于 BeagleBone 开发的 Linux 4.19。

我想知道是否有 API 命令允许我确保 ATN1/2 选择。

此外、如果您可以与我们分享任何官方工具来进行 FCC ID 实验。

谢谢