This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:具有 R8.9 固件和校准器兼容性的 WL18xx PLT 模式错误

Guru**** 2815145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1554175/wl1835mod-wl18xx-plt-mode-error-with-r8-9-firmware-and-calibrator-compatibility

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:

尊敬的 Sirs:
我们目前正在 BeagleBone Black (BBB) 上使用 WL1835 模块、并遵循此 TI E2E 博文中提供的 有关新 R8.9 版本的说明。

可以得出:
已从 wl18xx_FW FIPS 分支(包括 8.9.1.0.2_FIPS 版本)下载固件。
.根据 build-utiltes R8.9 分支更新了驱动程序。
已验证 Wi-Fi 和蓝牙基本功能是否正常工作。



但是、当尝试使用 18xx-ti-utils 中的校准器工具进入 PLT 模式时、我们遇到错误、无法继续进行生产线测试。



我们想澄清以下几点:
1.校准器版本与新的 FIPS 固件不匹配是否导致此问题?
是否有支持固件 8.9.1.0.2_FIPS 的更新版本的校准器工具?
是否有可供下载或测试的与 PLT 兼容的.bin 固件映像?
请提供任何指导或更新资源。

此致、
/sywang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sywang、

    我记得之前报告过这个问题、我认为我们必须禁用 FIPS 固件的校准器工具、因此无法实现。 但是、FIPS 版本与非 FIPS 版本具有相同的射频性能。 因此、我建议将非 FIPS 固件用于校准器工具和测试、然后切换到适用于您的生产/应用用例的 FIPS 版本。