This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MODGI

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1512199/wl1831mod-wl1831modgi

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1271、WL1835、 WL1837MOD、WL1837

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在尝试在 imx95 与内核 6.6 上集成 WL18MODGI。  

在集成驱动程序和 lsmod 之后将其加载到正确的位置。 但当我尝试带 wlan0 接口时,它失败,并出现以下错误:

[73.450720] wlcore:已加载
f
[74.715040] wlcore:错误您的 WiFi FW 版本 (8.9.1.0.2) 无效。
[74.715040]请至少使用 FW 8.9.*.*.58.
[74.715040]您可以从以下网址获取最新固件:
[ 74.715040] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
[74.735789] wlcore:获取静态数据时出错
[75.309432] wlcore:错误您的 WiFi FW 版本 (8.9.1.0.2) 无效。
[75.309432]请至少使用 FW 8.9.*.*.58.
[75.309432]您可以从以下网址获取最新固件:
[ 75.309432] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
[75.330182] wlcore:获取静态数据时出错
[75.900199] wlcore:错误您的 WiFi FW 版本 (8.9.1.0.2) 无效。
[75.900199]请至少使用 FW 8.9.*.*.58.
[75.900199]您可以从以下网址获取最新固件:
[ 75.900199] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
[75.920943] wlcore:获取静态数据时出错

[75.925867] wlcore:错误:尽管重试了 3 次、固件启动失败
[75.931923] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:运行时 PM 使用计数下溢!
SIOCSIFFLAGS:无效参数

请问在 imx95 上工作时、WL18xx 模块是否需要任何更新的 FW 版本?  

请尽早答复。

谢谢、

Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    为了在内核 6.6 上使用最新的 FW、您还需要一些补丁来更新 wlcore 驱动程序。 您是否可以尝试使用附加的 tarball 中的补丁、然后构建内核并再次测试?

     e2e.ti.com/.../k61patches.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您分享的补丁。

    我可以将这些补丁集成到编译中、我已经将映像加载到 SOM 上、下面是观察结果:

    localhost:~$  dmesg | grep wlcore
    [73.414093] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [73.423565] wlcore:已加载


    localhost:~$sudo ifconfig wlan0 up
    [225.066410] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
    [225.154231] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)


    localhost:~$ sudo iwlist wlan0 scan
    [249.761590]警告:`iwlist '使用无线扩展,它将停止对 Wi-Fi 7 硬件的工作;使用 nl80211
    [250.287269] wlcore:警告 ELP 唤醒超时!
    [250.291916] wlcore:警告 cmd set_template failed:–5
    [250.297198] wlcore:错误 2.4GHz 探测请求模板失败
    [250.3062] wlcore:向下
    [250.311351] ieee80211 phy0:已请求硬件重启
    [250.751864] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
    [250.839047] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)
    wlan0 无扫描结果

    localhost:~$ sudo iwlist wlan0 scan
    wlan0 无法读取扫描数据:资源暂时不可用

    localhost:~$ sudo iwlist wlan0 scan
    wlan0 Interface 不支持扫描:设备或资源忙

    localhost:~$[ 292.079267] wlcore:由于错误而完成扫描。
    [292.084124]---- 【在这里剪切】------
    [ 292.088764]警告:CPU:1 PID:57、网址为/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:860 wl12xx_queue_recovery_work.part.0+0x78/0x80 [wlcore]
    [292.100945]链接的模块:xt_tcpudp xt_conntrack iptable_snt_nat nf_conntrack nf_defrg_ipv6 nf_defrg_IPv4 ip_tables x_tables wl18xx wlcore crct10dif_cce
    [292.139239] CPU: 1 PID: 57 Comm: kworker/u12:3 not tainted 6.6.36-ga3639229521c #1.
    [ 292.146808]硬件名称:NXP i.MX95 19x19 板 (DT)
    [ 292.151941]工作队列:phy0 wl1271_scan_complete_work [wlcore]
    [292.157879] pstate: 60400009 (nZCv daif+PAN -UAO -TCO -DIT -SSB BTYPE=--)
    [ 292.164842] PC:wl12xx_queue_recovery_work.part.0+0x78/0x80 [wlcore]
    [ 292.171389] lr:wl12xx_queue_recovery_work+0x20/0x2C [wlcore]
    [292.177306] sp : ffff8000829abd50
    [ 292.180616] x29:ffff8000829abd50 x28:000000000000 x27:000000000000
    [ 292.187786] x26:ffff000080014028 x25:ffffff000080604100 x24:ffffff000081b4d815
    [ 292.194933] x23:ffff000084faa4f8 x22:ffffff000096d4e058 x21:ffffff000084fa0a0
    [ 292.202083] x20:ffffff000085391010 x19:ffffff000084faa040 x18:000000000006
    [ 292.209251] X17:000000000000 x16:0000000000000000 x15:ffff8000829ab7a0
    [ 292.216372] x14:000000000000000c X13:0000000000000x12:00000000000000000002
    [ 292.223496] x11:000000000000 x10:0000000000000a60 x9:ffff8000829abb00
    [ 292.230629] x8 : ffff000080680ac0 x7 : ffffff0001f739bf80 x6 : 000000000000
    [ 292.237753] x5:ffff0001f7393d48 x4:000000000000 x3:000000000000
    [ 292.244877] x2:000000000000 x1:ffffff000084faaa040 x0:0000000000000001
    [ 292.252022]调用跟踪:
    [ 292.254475] wl12xx_queue_recovery_work.part.0+0x78/0x80 [wlcore]
    [ 292.260581] wl12xx_queue_recovery_work+0x20/0x2C [wlcore]
    [ 292.266076] wl1271_scan_complete_work+0x134/0x1a0 [wlcore]
    [ 292.271657] PROCESS_ONE_WORK+0x138/0x248
    [292.275670] worker_thread+0x320/0x438
    [292.279414] kthread+0x110/0x114
    [ 292.282637] ret_from_fork+0x10/0x20
    [292.286230]--[结束跟踪 000000000000 ]-----
    [ 292.290906] wlcore:硬件正在恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [ 292.303576] wlcore: PC: 0x0、hint_sts: 0x00000004 count: 1.
    [292.309250] wlcore: down
    [ 292.311882] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [ 292.755969] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
    [ 292.843079] wlcore:已启动固件(修订版 8.9.1.0.2)

    ----------------------------

    我看到检测到接口、并且固件正确加载、但没有任何错误。

    但这次以扫描命令结束。 请让我知道此 ASAP 的修复程序。

    主要问题:  

    wlcore:错误 2.4GHz 探测请求模板失败
    wlcore:关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    您是否有“iw",“,而、而不是使用“iwlist"?“? “iw wlan0 scan“是否出现相同的错误?

    此外、这是 Debian 系统还是 Yocto/buildroot 系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    使用时、iw wlan0 scan;最终出现相同的错误。

    顺便说一下、这是为内核 6.6 构建的 Yocto 系统。

    同时、您能告诉我最新版本 8.9.0.0.246 的固件、因为它是 R8 版本。 可以从 R9 版本中建议的任何版本。

    我请您将此视为一个重要的最高优先级项目、并帮助我们尽快解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    这是一个温柔的提醒!!!!

    您能否提供有关该问题的最新信息? 如前所述、我们期待尽快解决问题。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我刚才试过自己。 我将上面 tarball 中附加的相同补丁应用到了我的 Linux 内核 6.6、并且能够成功引导并扫描。 在此处查看日志:

    root@am335x-evm:~# iw wlan0 scan | grep SSID
            SSID: sabeeh_2G
            SSID: sabeeh_5G
    root@am335x-evm:~# dmesg | grep wlc
    [   28.823178] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
    [   28.856564] wlcore: loaded
    [   36.147088] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.246
    [   36.327107] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.1.0.2)

    这是我所使用的固件版本、最新版本为:  

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/commit/wl18xx-fw-4.bin?id=685097375c6530c98ce052fcd160001abaa1b256 

    您是否恰好使用了 FIPS 版本的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我们还使用相同的固件、这是最新版本。  

    希望您也在使用基于 SDIO 的 WiFi 连接;您是否也可以分享 DTS 更改。

    谢谢、

    Satya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    无需更改器件树即可更改 WL18x 上的固件。 您可以共享您的器件树、以便我在任何情况下查看。

    在需要更新 wl18xx 固件之前、您是否能够使用旧固件/内核正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    1.我们通过 USB 通道连接了 Wifi 模块,数据通过 SDIO 线路接收,因此 DTS 的变化如下:

    diff -git a/arch/arm64/boot/dts/Freescale/imx95-aom5521-a1.dts b/arch/arm64/boot/dts/Freescale/imx95-aom5521-a1.dts
    索引 9cadec097dca.79dcb8cafc93 100644.
    -- A/arch/arm64/boot/dts/Freescale/imx95-aom5521-a1.dts
    ++ b/arch/arm64/boot/dts/Freescale/imx95-aom5521-a1.dts
    @@–138,7 +138,7 @@ reg_3p3v: regulator-3p3v {
    调节器名称=“+V3.3_SW";“;
    };

    - reg_usdhc2_vmmc : regulator-usdhc2 {
    +/* reg_usdhc2_vmmc:regulator-usdhc2 {
    兼容=“稳压器固定“;
    pinctrl-names =“default";“;
    pinctrl-0 =<&pinctrl_reg_usdhc2_VMMC>;
    @@–148、6 +148、20 @@ reg_usdhc2_vmmc:regulator-usdhc2{
    GPIO =<&GPIO3 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    off-on-delay-us =<12000>;
    使能高电平有效;
    +};*/
    +
    +       wlan_en_reg: fixedregator@2 {
    +兼容=“稳压器固定“;
    +调节器名称=“WLAN-en-regulator";“;
    +调节器 — 最小-微伏=<1800000>;
    +稳压器最大微伏=<1800000>;
    +
    +/*此电路板的 WLAN_EN GPIO–BANK2、引脚 4 */
    + GPIO =<&GPIO3 23 0>;
    +
    +/* WLAN 卡特定延迟*/
    + startup-delay-us =<70000>;
    +使能 — 高电平有效;
    };

    reg_pcie0:regulator-PCIe{
    @@–690、7 +704、7 @@&usdhc1{
    状态=“正常“;
    };

    -&usdhc2{
    +/*&usdhc2{
    pinctrl-names =“default",“,"state_100MHz"、"state_100MHz",“,"state_200MHz"“"state_200MHz",、,"sleep"“"sleep";“;</s>、 ““
    pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    pinctrl-1 =<&pinctrl_usdhc2_100>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    @@–701,6 +715,31 @@&usdhc2{
    VMMC-SUPPLY =<Registered_usdhc2_VMMC>;
    总线宽度=<4>;
    状态=“正常“;
    +};*/
    +
    +&usdhc2{
    + pinctrl-names =“default",“,"state_100MHz"、"state_100MHz",“,"state_200MHz"“"state_200MHz",、,"sleep"“"sleep";“;</s>、 ““
    + pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    + pinctrl-1 =<&pinctrl_usdhc2_100>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    + pinctrl-2 =<&pinctrl_usdhc2_200m>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    + pinctrl-3 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    +//CD-GPIO=<&GPIO3 00 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    +//FSL、CD-GPIO-wakeup-disable;
    + VMMC-SUPPLY =<&WLAN_en_reg>;
    +总线宽度=<4>;
    + no-1-8-v;
    +保持电源暂停;
    +启用 SDIO-WAKEUP;
    + CAP-POWER-OFF-CARD;
    +状态=“正常“;
    +#address-cells =<1>;
    +#size-cells =<0>;
    + wlcore:wlcore@0{
    +兼容=“ti、wl1835“;
    + reg =<2>;
    +中断父级=<&GPIO3>;
    +中断=<7 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
    +};
    };

    ----------------------------

    2.旧内核 (6.1 ) 没有问题, 我们能够加载驱动程序并扫描 SSID。 此问题仅在使用内核 6.6 时出现。

    谢谢、

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我懂了。 我认为这是如何将 SDIO 与 imx9 主机上的 6.6 内核一起使用的问题。 您可以尝试移除 pinctrl 1、2 和 3、但不删除 pinctrl-0、这也是一种尝试。 并将 pinctrl-names 修改为以下内容:

    pinctrl-names =“default";“;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我已经尝试了上述的解决方法,但最终得到了相同的错误,它仍然被阻止。

    您能帮助我们解决这个问题吗?为什么它无法扫描 SSID。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我想通知您、贵组织的 Luke 打电话询问 WL1835 驱动程序集成问题、还有一次关于不同 Wi-Fi 驱动程序的讨论。 此外、Luke 要求我们使用 Windows PC 上的 gLogger 工具共享一些日志。

    您能否告诉我如何在 Windows 11 上安装 gLogger 工具、以及收集必要日志需要哪些命令或详细信息? 这将有助于我们提供适当的信息、以便更好地进行调试。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我可以成功地安装 gLogger 工具、并同时连接了 UART 设置、还可以看到连接信息、如所附快照中所示。

    但是、主要的问题是我们无法使用 Debug 引脚 ( WL_UART_DBG ) 从现有的板中取出。 所以看起来这项练习不能超过这个。

    请您提出任何其他方法来 GE 提供必要的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我为这张机票的主题道歉 、但为提出了票证 imx95 上的 WL1837MOD、带 Linux 内核 6.6。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    但是、主要问题是我们无法使用调试引脚 ( WL_UART_DBG ) 从现有的董事会。

    为了清楚起见、您说您无法访问此 DBG 引脚?

    没有固件日志、我们无法真正确认、但似乎内核 6.6 的 imx95 端的 SDIO 驱动程序存在问题。 我建议尝试使用内核 6.12 或更旧的内核 (如 6.1)来查看是否存在此问题的其他内核版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我们可以把  WL_UART_DBG  pin from the WL1837 module、当我们尝试执行扫描命令时、可能会获取一些日志:“ sudo iw dev wlan0 scan | grep SSID “。  请查看屏幕截图以及下面所附的相同 XL 表单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Glogger_5F00_scan_5F00_sheet.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还会在以下日志中添加 dmesg 命令响应 wlcore:
    e2e.ti.com/.../Wifi.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satya、

    很高兴听到您现在可以访问记录器针脚。 但是、在获取日志时似乎出现了问题。 您是否使用加载到解析器中 glogger 的相同固件 (8.9.1.0.2)? 波特率设置是否正确 (3M)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我在 设备和 gLogger 工具中都使用了固件 8.2.0.0.246。 使用的波特率为 152000。  我会将固件降级到 8.9.1.0.2、然后重新生成日志并与您共享。

    请告诉我是否需要进行更多更正。

    同时、您能否分享固件  (8.9.1.0.2) 链接以供我参考、以便确保使用正确的固件。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    再次请确保波特率为 3000000 (3M)。  

    这是 8.9.1.0.2 固件:
    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/commit/wl18xx-fw-4.bin?id=685097375c6530c98ce052fcd160001abaa1b256 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您通过所需的固件链接做出的响应。

    我现在已  将固件 (8.9.1.0.2) 加载到 gLogger 解析器并在终端上执行相同的扫描命令-“sudo iw dev wlan0 scan | grep SSID“、并分别从 gLogger 工具收集日志。

    请查找附件。

    谢谢、

    Satya。

    e2e.ti.com/.../glog_5F00_2025_5F00_08_5F00_07_5F00_145148.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satya、

    感谢您提供此信息、我现在可以清楚地看到日志。  

    我在这里看不到任何奇怪的行为。 在日志顶部、将接收和执行扫描、并将结果返回到主机。 但由于某种原因、主机未检测到  

    出于好奇心、您能否尝试将中断类型从 EDGE_RISING 更改为 LEVEL_HIGH? 此 IRQ 类型在 imx95 上是否受支持? 我想知道 Linux 主机是否错过了中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是回顾一些先前的 消息、您能进一步澄清一下您的意思吗?

    我们已通过 USB 通道连接 Wifi 模块、并在 SDIO 线路上接收数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除上述内容之外、您是否可以重试(使用 EDGE_RISING 或 LEVEL_HIGH)、但在内核日志中启用更多调试打印?

    您可以通过将 wl12xx_debug_level 设置为“debug_all"来“来执行此操作:该值在以下链接中设置:

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c?h=linux-6.6.y#n6780 

    我正在寻找的是驱动程序停止与芯片通信并需要固件复位的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是硬件团队对原理图的期望。 目的是通过 SDIO 线路获取 WiFi 数据。 这是所做 DTS 更改的 calrity。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已通过 USB 通道连接 Wifi 模块、并在 SDIO 线路上接收数据

    >> 这是硬件团队对原理图的期望。 目的是通过 SDIO 线路获取 WiFi 数据。 这是所做 DTS 更改的 calrity。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我懂了。 请告诉我、您是否可以提供调试日志并尝试进行上面提到的 DTS 更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    即使在初始更改中、它也设置为 EDGE_RISING、如下所示:

    ------------------------

    &usdhc2{
    pinctrl-names =“default";“;
    pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    //pinctrl-1 =<&pinctrl_usdhc2_100>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    //pinctrl-2 =<&pinctrl_usdhc2_200m>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    //pinctrl-3 =<&pinctrl_usdhc2>、<&pinctrl_usdhc2_gpio>;
    //CD-GPIO=<&GPIO3 00 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    //FSL、CD-GPIO-wakeup-disable;
    VMMC-SUPPLY =<&WLAN_en_reg>;
    总线宽度=<4>;
    NO-1-8-v;
    保持电源处于挂起状态;
    启用 SDIO 唤醒;
    电容断电卡;
    状态=“正常“;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    wlcore:wlcore@0{
    兼容=“ti、wl1835“;
    reg =<2>;
    Interrupt-parent =<&GPIO3>;
    中断=<7 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
    };
    };

    -------------------

    您能告诉我需要做的任何其他事情吗?

     将 wl12xx_debug_level 更改为“debug_all";“;我将使用日志对您进行更新。

    谢谢、

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我相信我能够看到与您所报告的内容类似的问题。 我使用 wl18xx 器件启动了 imx93 电路板、并看到类似的内容:

    buildroot login: root
    # ifconfig wlan0 up
    [   16.965269] wlcore: using inverted interrupt logic: 2
    [   17.018624] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.243
    [   17.113561] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.83)
    # iw wlan0 scan | grep SSID
    [   21.946213] wlcore: WARNING ELP wakeup timeout!
    [   21.950796] wlcore: WARNING cmd set_template failed: -5
    [   21.956037] wlcore: ERROR 2.4GHz PROBE request template failed
    [   21.962262] wlcore: down
    [   21.971058] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    # [   22.286598] wlcore: using inverted interrupt logic: 2
    [   22.339586] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.243
    [   22.428201] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.83)
    

    让我尝试进一步调查、然后我将报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    当我查看我的 TI MPU 平台时、我清楚地看到从内核日志中调用的中断处理程序:

    [  132.831260] wlcore: IRQ work
    [  132.831263] wlcore: wakeup time: 12 ms
    [  132.838051] wlcore: intr: 0x20 (fw_rx_counter = 0, drv_rx_counter = 0, tx_results_counter = 0)
    [  132.846673] wlcore: WL1271_ACX_INTR_HW_AVAILABLE
    [  132.913816] wlcore: chip to elp
    

    但是、我在 i.mx93 设置中看不到类似的日志。 因此、这显然是问题所在。 但是、我仍在调查未触发此 IRQ 例程的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    您能否尝试将中断类型从 EDGE_RISING 更改为 LEVEL_HIGH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    只是跟进这一点。 这似乎指向了 imx93 和 imx95 平台上的一个错误。 我将内核 6.12 和 imx8 MP 板与 wl18xxMOD 器件配合使用。 然后我成功地扫描了。  

    除为启用 wl18xx 而修改器件树外、未对内核驱动程序代码进行任何修改。  

    要解决您的问题、我们需要了解 imx9 内核为什么不允许在内核 6.1 上使用的 GPIO 中断。 我建议联系 NXP 来 解决此问题。

    您还可以探测电路板上的 WL_IRQ、以确认 IRQ 引脚实际上正在触发。