This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:通过 LTE 进行云 OTA 更新

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1558193/cc3230sf-cloud-ota-update-via-lte

器件型号:CC3230SF


工具/软件:

您好、

我想知道如何使用 simcom 7672G 模块通过云 OTA 更新 cc3230SF 的固件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要通过 LTE 调制解调器下载 OTA tar 并运行 TI OTA 代码。 您可以 此处和此处找到有关 TI OTA 的更多详细信息

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过 WiFi 完成了云 OTA、现在我想使用 LTE 调制解调器执行同样的操作。 我想知道是否有任何通过 LTE 表示 OTA 的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC32xx SDK 中没有此类示例。  如果您想使用其他传输层来传输 TAR 文件、这由您决定。  在 TI WiFi 论坛上、您无法获得 Simcom LTE 调制解调器的支持。

    1 月