This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:适用于 CC3235MODASF 的 802.11n HT40

Guru**** 2650085 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1558056/cc3235modasf-802-11n-ht40-for-cc3235modasf

器件型号:CC3235MODASF


工具/软件:

你好。

我开发了我们的产品 CC3235MODASF。

CC3235MOASF 是否支持 802.11n HT40?

如果是、它是否具有 802.11n HT40 的射频测试功能?

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 冈崎、

    编号 CC32xx/CC31xx 器件不支持 40MHz 通道。 仅支持 20MHz 通道。

    1 月