This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:校准期间的 CC33xx 驱动器错误

Guru**** 2556580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1552267/cc3351-cc33xx-driver-error-during-calibration

器件型号:CC3351


工具/软件:

尊敬的连接团队:  

在使用 CC3351 的电路板上、我们在使用校准器期间收到 CC33xx 驱动程序的以下错误:  

e2e.ti.com/.../3005.Logs.txt

您能提供如何解决问题的指导吗?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marinus。

    我正在调查您的问题、并会尽快回来。 请允许我到周末。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    纵观这一点:

    -我无法复制客户的问题。 按照您在此主题上提供的过程操作、我能够成功启动和停止 tx_tone。 此固件错误似乎与 SDIO 读取失败(–110) 有关。 这是一个可重复的问题还是一次?

    客户是否可以收集固件日志并在此处附加它们?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    打开系统电源时、我们运行以下命令:

    rfkill 取消阻止全部

    ifconfig wlan0 down
    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启
    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx — 默认值 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preament_type 1 -phy_rate 1 -tx_power 10 -pkt_mode 0

    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx

    e2e.ti.com/.../MobaXterm_5F00_SerialCOM_5F00_20250814_5F00_150622.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 但是、我们要查找的日志是从 CC3351 器件上的 LOGGER 引脚输出的固件日志。 您是否能够提供此功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请记录 zip 文件

    e2e.ti.com/.../CC3351_5F00_FW_5F00_LOG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    您是否有机会查看数据?  


    谢谢您、  

    Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、林世、Marinus、

    我一直在查看日志、但我需要其他同事的帮助。 让我试着与他们会面、我将在本周结束时跟进。

    同时、您是否可以尝试使用最新的 CC33xx SDK? 我看到您使用的是 SDK 1.0.2.9、可以切换到 1.0.2.10 吗? 我们解决了一些类似的问题、涉及到角色扮演问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1.

    我们使用了 SDK  1.0.2.10.问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的更新和复制。 我们相信我们已经从之前提供的固件日志中找到了错误。 再次感谢您提供该信息。

    我们正在内部调查该错误、我希望能尽快为您提供更新和修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sabeeh 目前不在办公室,我将帮助你在他的位置。

    我们似乎发现、当您尝试启用 PLT 时、您可能在后台运行 BLE。

    您能否确认情况属实、如果是、您是否可以继续操作、在启用 PLT 之前不启用 BLE。

    这将解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们可以使用您的解决方案来解决我们的问题。