This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:烘烤时间限制

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561824/wl1837mod-baking-time-limitation

部件号:WL1837MOD


工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用 WL1837MODGIMOCR。  此模块已安装在 PCB 上超过 168 小时。 如果 PCA 需要另一个回流焊接工艺、则必须在 125°C 处烘烤整个电路板。 对于本模块、所需的最短烘烤时间是多少? 允许的最长烘烤时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    数据表中的第 9.1.6 节介绍了烘烤建议。