This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:VPP_IN - 1.8V OTP 编程输入电源

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561443/cc3351mod-vpp_in---1-8v-otp-programming-input-supply

部件号:CC3351MOD


工具/软件:

我们应该如何在现场连接“VPP_IN - 1.8V OTP 编程输入电源“、也就是在组装我们的最终产品后?

VPP_IN 的确切用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    此电源将需要始终连接、如数据表中的参考设计所示: