This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:每 1 微秒计时器中断一次

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1560999/cc3551e-timer-interrupt-every-1-microsecond

器件型号:CC3551E
Thread 中讨论的其他器件:CC3501

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户使用 CC3501 构建 具有 40MHz XTAL 的 PCBA。

他们希望使用计时器每 1 微秒生成一次中断。

Plesae 帮助检查当前版本的 SDK 是否可以实现此目标。

如果是、请帮助提供示例代码。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当前驱动程序不支持 TI 驱动程序 (Timer.h) API、当前未实现该驱动程序。

    因此、我们没有可用的示例。

    但是、我们实现了一个更低层的计时器驱动程序、您可以使用它来实现所需功能。

    您可以在此处找到所述的驱动程序:sdk_location/source/ti/drivers/timer

    令人遗憾的是、

    AB