This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:TI 产品系列中 CC3220SF 的替代产品

Guru**** 2645455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561068/cc3220sf-alternatives-to-the-cc3220sf-in-the-ti-lineup

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SFCC3551E

工具/软件:

您好:

过去几年、我们一直在将 MCU CC3220SF 用于我们的应用、它是一个可用且高效的部分、但我们觉得它已经变得有点过时。 因此、我们一直在寻求有关其他 TI MCU 的建议、而我们可以代替这些 MCU。 我们的要求是:

  • 都需要支持 RTOS
  • 它需要具有 WiFi 功能
  • 比 CC3220SF 具有更出色的性能和支持

如果它与 Box 中的 5G 兼容就好了。  

任何建议都将得到高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    作为 CC3220SF 的后继产品、我们可以讨论两种类型的器件。

    CC3235SF

    • 它将增加 5GHz 和 16 TLS 插槽的功能
    • CC3235 使用与 CC3220SF 相同的 SDK、过渡非常简单
    • 但会有与 CC3220SF 相同的限制 (NWP 仅支持 TLS 1.2、EAP 安全仅支持 TLS 1.0)
    • SDK 处于 LTS 状态(这意味着不提供新功能,而只提供安全修复)。 这个值与 CC3220 相同

    CC3551E

    • 包括 5GHz、BLE 和 WiFi-6 的全新器件
    • 平台不太成熟、软件方面仍在开发中
    • @的 MCU (Cortex-M33 μ m 160MHz) 和一些新功能
    • 主机 MCU 上的 TCP/IP 和 TLS 堆栈、而不是在 NWP 内(如 CC3220)
    • 此器件是一个“未来“、但从 CC3220 过渡到 CC3235 会更困难

    1 月