This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:对于 EAP-PEAPv0-MSCHAPv2 和其他 EAP 方法、CC3100 是否支持 1.0 以上的 TLS 版本?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, CC3135, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1560795/cc3100-does-the-cc3100-support-tls-versions-above-1-0-for-eap-peapv0-mschapv2-and-other-eap-methods

部件号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3135、CC3120、 CC3301

工具/软件:

使用 EAP-PEAPv0-MSCHAPv2 Wi-Fi 身份验证方法将我们的器件与 CC3100 连接到网络时遇到问题。 网络似乎已禁用对 TLS 1.0 和早期版本 EAP 的支持。

我们理解、CC3100 不支持 1.0 以上的 TLS 版本进行 EAP-TLS 身份验证。 此限制是否也适用于 EAP-PEAPv0-MSCHAPv2 方法和其他 EAP 方法?

此外、如果我们需要对支持 TLS 1.2 及以上版本的 CC3100 进行 EAP 身份验证的替代方案、您会推荐哪种芯片系列?

期待您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于任何 EAP 方法、CC3100 均不支持 TLS 1.2 的 EAP 安全性。 同样的限制适用于较新的器件 CC3120 和 CC3135。

    如果需要使用带 TLS 1.2 的 EAP 安全性、可选择 CC3301 设备。  但目前、CC3301 的 EAP 安全性仅受 Linux 主机支持。  这意味着主处理器需要能够运行 Linux。

    1 月