This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WFA PMF 测试案例失败。 (5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.3.4、5.3.3.5、5.4.3.1、 5.4.3.2)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1546310/wl1807mod-wfa-pmf-test-cases-failed-5-3-3-1-5-3-3-2-5-3-3-4-5-3-3-5-5-4-3-1-5-4-3-2

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

您好、

6 个失败的测试案例来自 PMF(受保护的管理框架)测试案例。

这些是:

  • PMF-5.3.3.1
  • PMF-5.3.3.2
  • PMF-5.3.3.4
  • PMF-5.3.3.5
  • PMF-5.4.3.1
  • PMF-5.4.3.2

请查找附件

我怀疑脚本有问题。

e2e.ti.com/.../S40_2D00_PMF_2D00_issue_2D00_28July2025.zip

CAN0:标志=193 MTU 16 公制 1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX 数据包 3 字节 24 (24.0 B)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0
器件中断 50

eth0:标志=4163 MTU 1500 公制 1
iNet 192.168.1.30 网络掩码 255.255.255.0 广播 192.168.1.255
inet6 fe80:::2e0:ff:fe00:34fc prefixlen 64 scopeeid 0x20
以太网 00:e0:00:00:34:fc txqueuelen 1000(以太网)
RX 数据包 311 字节 39450 (38.5KiB)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 161 字节 10200 (9.9KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

Lo:旗帜=73 MTU 65536 公制 1.
INET 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0
inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueueelen 1000(本地环回)
RX 数据包 9043 字节 464648 (453.7KiB)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 9043 字节 464648 (453.7KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

wlan0:flags=4163 MTU 1500 公制 1
inet6 fe80:::62e8:5bff:fa2:b828 prefixlen 64 scoeid 0x20
以太网 60:e8:5b:A2:B8:28 txqueueelen 1000(以太网)
RX 数据包 6 字节 878 (878.0 B)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 38 字节 4044 (3.9KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine sh sta_get_mac.sh
无法连接到非全局 ctrl_ifname:p2p0 错误:无此类文件或目录
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # wpa_cli_dev status | grep p2p_device_address | cut -f2 -d'='
sh:wpa_cli_dev:未找到命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    STA_GET_MAC_ADDRESS 可能因为未查找正确的参数而失败。

    它的工作方式是寻找 HWADDR 在 ifconfig 的输出中、它获取器件的 MAC 地址。

    但它似乎找不到它。

    我相信这与您所使用的文件系统有关、该文件系统使用不同版本的 ifconfig 和不同的输出(更具体地说,而不是 HWADDR 、它使用 乙醚 )。

    这可以在上面的打印输出中看到。

    您是否安装了 busybox?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
      ifconfig 中没有问题。 Mac 地址是从 ifconfig 读取还是从 sta_get_mac.sh 脚本读取?

    脚本会寻找 P2P 接口


    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine sh sta_get_mac.sh
    无法连接到非全局 ctrl_ifname:p2p0 错误:无此类文件或目录

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ifconfig
    CAN0:标志=193 MTU 16 公制 1
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包 3 字节 24 (24.0 B)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0
    器件中断 50

    eth0:标志=4163 MTU 1500 公制 1
    iNet 192.168.1.30 网络掩码 255.255.255.0 广播 192.168.1.255
    inet6 fe80:::2e0:ff:fe00:34fc prefixlen 64 scopeeid 0x20
    以太网 00:e0:00:00:34:fc txqueuelen 1000(以太网)
    RX 数据包 43 字节 3841 (3.7KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 55 字节 5281 (5.1KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    Lo:旗帜=73 MTU 65536 公制 1.
    INET 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0
    inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueueelen 1000(本地环回)
    RX 数据包 427 字节 22724 (22.1KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 427 字节 22724 (22.1KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    wlan0:flags=4099 MTU 1500 公制 1
    以太网 60:e8:5b:A2:B8:28 txqueueelen 1000(以太网)
    RX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine wpa_cli -iwlan0 status
    WPA_STATE=已断开连接
    P2P_DEVICE_ADDRESS=60:e8:5b:A2:B8:29
    地址=60:e8:5b:A2:B8:28
    UUUID=6979bdb3-0d88-5349-acab-f79fda8a977d
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ============================
    ifconfig 将 teh 地址用作 ether。
    a.请确认未致电 sta_get_mach.sh?
    b.如果不调用 sta_get_mac.sh、如何修复它? 我们是否需要更改业务代表代码?  

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine busybox ifconfig
    CAN0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    运行 NOARP MTU:16 公制:1.
    Rx 数据包:3 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:10
    RX 字节:24 (24.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
    中断:50

    eth0 链路 encap:以太网 HWaddr 00:E0:00:34:FC
    iNet 地址:192.168.1.30 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    向上广播运行多播 MTU:1500 公制:1
    RX 数据包:48 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:58 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    RX 字节:4473 (4.3KiB) TX 字节:5576 (5.4KiB)

    LO 链路 encap:本地环回
    INET 地址:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
    运行 MTU:65536 公制:1 的向上回送
    RX 数据包:539 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:539 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    Rx 字节:28324 (27.6KiB) TX 字节:28324 (27.6KiB)

    wlan0 Link encap:以太网 HWaddr 60:E8:5B:A2:B8:28
    向上广播多播 MTU:1500 公制:1
    Rx 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    Rx 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 3992.680317] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ifconfig
    CAN0:标志=193 MTU 16 公制 1
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包 3 字节 24 (24.0 B)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0
    器件中断 50

    eth0:标志=4163 MTU 1500 公制 1
    iNet 192.168.1.30 网络掩码 255.255.255.0 广播 192.168.1.255
    inet6 fe80:::2e0:ff:fe00:34fc prefixlen 64 scopeeid 0x20
    以太网 00:e0:00:00:34:fc txqueuelen 1000(以太网)
    RX 数据包 48 字节 4473 (4.3KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 58 字节 5576 (5.4KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    Lo:旗帜=73 MTU 65536 公制 1.
    INET 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0
    inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueueelen 1000(本地环回)
    RX 数据包 541 字节 28424 (27.7KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 541 字节 28424 (27.7KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    wlan0:flags=4099 MTU 1500 公制 1
    以太网 60:e8:5b:A2:B8:28 txqueueelen 1000(以太网)
    RX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应从 sta_get_mac_address 读取、而不是从 epartly 针对 P2P 的脚本读取。

    我在他们的日志中看到的错误是指 sta_get_mac_address。

    2025年07月28日 12:20:58.529 - INFO - DUT (192.168.250.111:9000)--> sta_get_mac_address、interface、wlan0
    2025年07月28日 12:20:59.552 - INFO - DUT (192.168.250.111:9000)<-- status、complete、mac、00:00:00:00:00:00:00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     我们将共享的 ifconfig 复制到测试引擎位置文件夹(其中提供了脚本文件)。 仍然测试用例在获取 Mac 地址时失败。 在本地复制 ifconfig 后执行命令。

    状态、正在运行
    状态、无效
    STA_GET_MAC_ADDRESS、interface、wlan0
    状态、正在运行
    状态、完成、Mac、00:00:00:00:00:00:00
    STA_GET_MAC_ADDRESS、interface、wlan0
    状态、正在运行
    状态、完成、Mac、00:00:00:00:00:00:00

    ====================

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 842.681624] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ./ifconfig wlan0
    wlan0 Link encap:以太网 HWaddr 60:E8:5B:A2:B8:28
    广播多播 MTU:1500 公制:1
    Rx 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    Rx 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ./ifconfig eth0
    eth0 链路 encap:以太网 HWaddr 00:E0:00:34:FC
    iNet 地址:192.168.1.30 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    向上广播运行多播 MTU:1500 公制:1
    RX 数据包:136 个错误:0 丢弃:0 覆盖:0 帧:0
    TX 数据包:32 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    RX 字节:14705 (14.3KiB) TX 字节:3179 (3.1KiB)

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #新事件
    状态、正在运行

    消息 sta_get_mac_address、interface、wlan0
    39
    最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0

    CLI Huck 块内部

    文件打开后

    新的块之外
    STA_GET_MAC_ADDRESS
    正在输入 xcCmdProcStaGetMacAddress...
    发送至 DUT
    正在输入 wfaStaGetMacAddress...
    新事件
    从 DUT 接收
    标签 12
    输入 wfaStaGetMacAddressResp ...
    未知状态
    ==================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到在你的打印输出中,它确实显示了  HWaddr 虽然从他们的报告仍然显示 ether 所以也许他们做了一些错误的事情。

    我希望它能在您身边发挥作用。

    因此、这可能不是此命令不适用于您(但仍需要)的唯一原因。

    同时、请确认、您能否查看原始 ifconfig 所在的文件系统(可能是/sbin 或其他位置)、并简单地重命名它、以便我们确保调用它的 busybox 版本?

    让我再向大家咨询一下调试方法。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     我将 ifconfig 复制到/sbin 目录并执行 get_mac address 命令。 我能够得到正确的 Mac 地址。  

    我无法将 ifconfig 复制到/sbin 目录、RFS 适用于不同的产品、而 out 应用程序也在源代码中使用 ifconfig。

    因此、请进行更改、以便代理代码引用放置 WFA_ca 和 WFA_DUT bin 文件的当前目录。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    我没有打算将 ifconfig 复制到 sbin。

    系统 ifconfig 位于某个位置、例如/sbin。 可能在其他位置。

    我只是想作为一个测试来重命名它、这样我们可以确保它不会调用系统 ifconfig。

    我发送给您的脚本将确保调用 busybox ifconfig、它应该是正常的、并防止代理中的任何更改、这总是痛苦的。

    这是我们过去的做法。

    总之、代理正在调用 ifconfig 作为其代码的一部分、此 ifconfig 应指向其 busybox 版本。 输出应包括应正确解析的 HWaddr、并且应解析并提取 MAC 地址。

    在您的示例中、当您调用 ifconfig 时、我确实看到了 HWaddr、因此我希望它可以正常工作、不知道为什么它不会排序。

    这就是为什么我要求站在安全的一边、只需重命名 ifconfig、以便我们确保 ifconfig 的系统版本没有被调用。

    您可以通过以下方式在文件系统中查找它:“find /-name ifconfig“。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlmoi:
      我们更改了 ifconfig。 仍有 2 个测试用例失败。 请告知我们所提供的日志是否足够。

    e2e.ti.com/.../PMF.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MAC 地址脚本已修复。 站点在接收到受良好保护的单播解除关联时会出现行为、但在不对虚假单播取消身份验证/解除关联进行取消身份验证/断开连接时会出现不良行为。
    嗅探器是必须的, tcpdump 是不够的,因为我需要看看在空气中正在发生什么。

    gLogger 也很好、但不确定在您的平台上是否可行。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ===========
    尊敬的 Shlomi:
     对于 5.3.3.1、取消关联的帧被丢弃、因此未发生断开连接。

    nl80211:事件消息可用
    nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_disassociate)
    nl80211:针对 wlan0 接收到 DRV 事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_DISassociate)
    nl80211:wlan0 (64:1c:10:36:2d:ab) a1=64:1c:10:36:2d:ab a2=00:90:4c:2b:BA 上的 MLME 事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_DISAssociate)
    nl80211:MLME 事件框架 — hexdump (len=26):A0 00 3c 00 64 1c 10 36 2D AB 00 90 4c 2b E2 BA 00 90 4c 2b E2 BA 10 da 08 00
    nl80211:不可关联事件
    wlan0:收到事件 UNPROT_DISASSOC (31)
    丢弃未受保护解除关联帧:00:90:4c:2b:E2:BA -> 64:1c:10:36:2D:AB(原因代码 8)
    wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age 的原因、删除 id 1 BSSID 00:0c:43:48:53:83 SSID 'AP1-5.2.39'
    wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age 的原因、删除 id 2 BSSID 8c:f0:07:35:95 SSID 'AP2-5.2.39'
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 0 BSSID 00:90:4c:2b:E2:BA SSID “PMF-5.3.1.3.1"</s>“
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 1 BSSID 00:0c:43:48:53:83 SSID 'AP1-5.2.39'
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 2 BSSID 8c:FD:f0:07:35:95 SSID 'AP2-5.2.39'

    ===========================

    5.3.3.2
    同样的 reson: disassociate 数据包也被丢弃。


    nl80211:驱动程序不支持密钥卸载
    RTM_NEWLINK:ifi_index=4 ifname=wlan0 operstate=6 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x11043 ([up][running][lower_up])
    EAPOL:startWhen --> 0
    EAPOL:禁用计时器节拍
    EAPOL:EAP Session-ID 不可用
    Ctrl-debug:ctrl_sock-sendto:sock=15 sndbuf=180224 outq=0 send_len=324
    EAPOL:EAP Session-ID 不可用
    Ctrl-debug:ctrl_sock-sendto:sock=15 sndbuf=180224 outq=0 send_len=324
    EAPOL:EAP Session-ID 不可用
    Ctrl-debug:ctrl_sock-sendto:sock=15 sndbuf=180224 outq=0 send_len=324
    nl80211:事件消息可用
    nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)
    nl80211:针对 wlan0 收到 DRV 事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)
    nl80211:wlan0 (64:1c:10:36:2d:ab) a1=64:1c:10:36:2d:ab a2=00:90:4c:2b:BA 上的 MLME 事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)
    nl80211:MLME 事件框架 — hexdump (len=26):C0 00 3a 01 64 1c 10 36 2D AB 00 90 4c 2b E2 BA 00 90 4c 2b E2 BA 50 1f 04 00
    nl80211:Unprot Deauthenticate 事件
    wlan0:收到事件 UNPROT_DEAUTH (30)
    丢弃未受保护的取消身份验证帧:00:90:4c:2b:E2:BA -> 64:1c:10:36:2D:AB(原因代码 4)
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 0 BSSID 00:90:4c:2b:E2:BA SSID “PMF-5.3.2"</s>“
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 1 BSSID 00:0c:43:48:53:83 SSID 'AP1-5.2.39'
    P2P-DEV-wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age、删除 id 2 BSSID 8c:FD:f0:07:35:95 SSID 'AP2-5.2.39'
    wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age 的原因、删除 id 1 BSSID 00:0c:43:48:53:83 SSID 'AP1-5.2.39'
    wlan0:BSS:由于 wpa_bss_flush_by_age 的原因、删除 id 2 BSSID 8c:f0:07:35:95 SSID 'AP2-5.2.39'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些测试 与 Indigo 测试 10084 和 10083 完全相同。 Cetecom 在 Indigo 上是否通过了这些测试?
    监听器确实显示了未受保护的 DISASSOC/DEAUTH(情况良好)、无效密钥 DISASSOC/DEAUTH(也很好)、但有效的 DISASSOC/DAUTH 不能使器件断开连接。 不清楚原因。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我看到 10084 也在运行、并且由于同样的原因而失败。

    但 10083 通过了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     您建议仅使用

                   wpa_cli -iwlan0 set_network $NETID key_mgmt SAE 并删除 wpa-PSK 和 wpa-eAP  

    此致、

    Viswa

    =============

    大家好!

     请在下面找到我们对 PMF-5.3.3.1 和 PMF-5.3.3.2 测试案例的分析:

    • PMF-5.3.3.1: 客户端上的 PMF 设置为 1(可选)、而路由器不支持 PMF。 但是、客户端会丢弃未受保护的不关联数据包。
    • PMF-5.3.3.2: 客户端上的 PMF 设置为 1(可选)、而路由器不支持 PMF。 但是、客户端会丢弃未受保护的取消身份验证数据包。

     

    PMF-5.3.3.1:

     

    PMF-5.3.3.1 的日志语句:

     

    设置网络:

                  第 353 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 356 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 PSK“12345678"</s>“

                  第 357 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='PSK'

                  第 416 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 ieee80211w 1“

                  第 417 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ieee80211w'

                  第 677 行:wlan0:与 00:90:4c:2b:E2:BA 关联

                  第 710 行:wlan0:状态:关联-> 4 way_handshaking è 关联

                  

                  nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_disassociate)

                  nl80211:针对 wlan0 接收到 DRV 事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_DISassociate)

                  nl80211:取消关联事件 è 已丢弃

     

    Wireshark 日志:

    关联数据包中没有 RSN 功能信息。

     

    取消关联请求

    客户端确认未关联的消息。

     

    PMF-5.3.3.2:

    Wpa_supplicant 日志:

                 第 348 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 SSID“PMF-5.3.2"</s>“

                  第 349 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 352 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 SSID“PMF-5.3.2"</s>“

                  第 353 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 356 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 PSK“12345678"</s>“

                  第 357 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='PSK'

                  第 416 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 ieee80211w 1“

                  第 417 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ieee80211w'

                  第 420 行:wlan0:控制接口命令“set_network 0 key_mgmt WPA-PSK WPA-PSK-SHA256“

                  第 421 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='key_mgmt'

     

    丢弃数据包:

    nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)

    nl80211:针对 wlan0 收到 DRV 事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)

    nl80211:Unprot Deauthenticate 事件

    wlan0:收到事件 UNPROT_DEAUTH (30)

    丢弃未受保护的取消身份验证帧:00:90:4c:2b:E2:BA -> 64:1c:10:36:2D:AB(原因代码 4)

     

    Wireshark 日志:

    无 RSN 标签的关联帧:

     

     

    取消身份验证数据包:

     

    如果 PMF 在客户端中是可选的、而在路由器中不可用、则固件是否应该接受来自 AP 的未受保护的帧? 如果我的理解有误、请更正?

     

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     您建议仅使用

                   wpa_cli -iwlan0 set_network $NETID key_mgmt SAE 并删除 wpa-PSK 和 wpa-eAP  

    此致、

    Viswa

    =============

    大家好!

     请在下面找到我们对 PMF-5.3.3.1 和 PMF-5.3.3.2 测试案例的分析:

    • PMF-5.3.3.1: 客户端上的 PMF 设置为 1(可选)、而路由器不支持 PMF。 但是、客户端会丢弃未受保护的不关联数据包。
    • PMF-5.3.3.2: 客户端上的 PMF 设置为 1(可选)、而路由器不支持 PMF。 但是、客户端会丢弃未受保护的取消身份验证数据包。

     

    PMF-5.3.3.1:

     

    PMF-5.3.3.1 的日志语句:

     

    设置网络:

                  第 353 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 356 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 PSK“12345678"</s>“

                  第 357 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='PSK'

                  第 416 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 ieee80211w 1“

                  第 417 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ieee80211w'

                  第 677 行:wlan0:与 00:90:4c:2b:E2:BA 关联

                  第 710 行:wlan0:状态:关联-> 4 way_handshaking è 关联

                  

                  nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_disassociate)

                  nl80211:针对 wlan0 接收到 DRV 事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_DISassociate)

                  nl80211:取消关联事件 è 已丢弃

     

    Wireshark 日志:

    关联数据包中没有 RSN 功能信息。

     

    取消关联请求

    客户端确认未关联的消息。

     

    PMF-5.3.3.2:

    Wpa_supplicant 日志:

                 第 348 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 SSID“PMF-5.3.2"</s>“

                  第 349 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 352 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 SSID“PMF-5.3.2"</s>“

                  第 353 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ssid'

                  第 356 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 PSK“12345678"</s>“

                  第 357 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='PSK'

                  第 416 行:wlan0:控制接口命令“SET_NETWORK 0 ieee80211w 1“

                  第 417 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='ieee80211w'

                  第 420 行:wlan0:控制接口命令“set_network 0 key_mgmt WPA-PSK WPA-PSK-SHA256“

                  第 421 行:ctrl_iface:set_network id=0 name='key_mgmt'

     

    丢弃数据包:

    nl80211:外部接口 (ifIndex 4 wdev 0x0) 的忽略事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)

    nl80211:针对 wlan0 收到 DRV 事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate)

    nl80211:Unprot Deauthenticate 事件

    wlan0:收到事件 UNPROT_DEAUTH (30)

    丢弃未受保护的取消身份验证帧:00:90:4c:2b:E2:BA -> 64:1c:10:36:2D:AB(原因代码 4)

     

    Wireshark 日志:

    无 RSN 标签的关联帧:

     

     

    取消身份验证数据包:

     

    如果 PMF 在客户端中是可选的、而在路由器中不可用、则固件是否应该接受来自 AP 的未受保护的帧? 如果我的理解有误、请更正?

     

    此致、

    Viswa

    ====================================================
    大家好、
    请找到随附的 Wireshark 和固件 glogger。

    e2e.ti.com/.../S40_2D00_reruns_2D00_PMF_2D00_SAE_2D00_failure_2D00_22aug2025.zip

    此致、

    Viswa

    ======================================
    您好、
     我们通过运行参考单元来附加 9 个失败测试案例的参考日志。

    e2e.ti.com/.../reference_2D00_run_2D00_FC_2D00_SAE_2D00_27aug2025.zip

    e2e.ti.com/.../reference_2D00_run_2D00_PMF_2D00_QT_2D00_26aug2025.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在获得有效的加密取消关联/取消身份验证帧时、DUT 似乎没有与 AP 断开连接。

    这些帧最终应该到达主机、特别是请求方。

    在 5.3.3.1 上、我们可以看到 DIASSOC 事件被忽略(忽略事件 71 (NL80211_CMD_UNPROT_DISassociate)、在 5.3.3.2 上、我们可以看到 DEAUTH 事件被忽略(忽略事件 70 (NL80211_CMD_UNPROT_DEauthenticate))。

    我们也可以在 gLogger 中看到这些信息。

    gLogger 会检测到最后正确加密的帧、但 DUT 不会断开。

    我希望这些帧不会被丢弃、所以会将其发送给主机和请求方、然后断开连接。

    这与 QT 10084 的根本原因相同。

    我们可以继续通过电子邮件主题进行分析。

    此致、

    Shlomi