This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:在 WFA Quick Track 中 — 4 个 CT_Security 测试案例失败

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545471/wl1807mod-in-wfa-quick-track---4-ct_security-test-cases-failed

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

您好、

请查找快速跟踪测试案例故障列表。

  • CT_Security_PMF_STA_CCMP-ProtectedUnicastMgmtFrames-CorrectProtDisassoc_10084_1
  • CT_Security_WPA2Personal_STA_4wayHandshake 漏洞 — ImmediateM3Retransmission_10003_2
  • CT_Security_WPA2Personal_STA_4wayHandshake 漏洞 — SameANone_10006_3
  • CT_Security_WPA3Personal_STA_RejectionUntrajorableDHgroups_10248_1

请查找随附的日志

e2e.ti.com/.../QT.zipe2e.ti.com/.../QuickTrack_5F00_10084_5F00_10248_2D00_issues_2D00_25July2025.zip

请 7zip 解压缩。 我还在共享 链接 [CT_Security_QT_250725.7z]中共享了同一组日志。

此致、

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    您对此 TT 有任何更新吗?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也会尝试研究这些问题。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     我们得到了 TCP 转储日志和 DUT control APPC 日志。 请告诉我们它是否足以进行调试。

    e2e.ti.com/.../QuickTrack.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Tcpdump 不是什么用途、因为我需要看到空气。

    对于所有其他日志、如果可能、还需要一个空气嗅探器和 gLogger。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
      请告诉我、为 CT_SECURITY 提供的日志是否足以进行调试?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    10006 是清楚的,没有必要重新运行作为放弃是要去的方式。

    另外两个似乎是一个错误,10084 是完全像 PMF-5.3.1.

    10248 不是很清楚,我仍然需要看看为什么它失败。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     我已附加最新日志。

    e2e.ti.com/.../S40_2D00_QT_2D00_failure_2D00_logs_2D00_reruns_2D00_31July2025.zip

    启用 glogger 时:

    e2e.ti.com/.../S40_2D00_reruns_2D00_SAE_2D00_FC_2D00_QT_2D00_failures_2D00_25aug2025.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这一个现在已经通过了、对吧?

    如果是、则可以将其关闭。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    2/4:在 QT 2 测试案例中仍然失败:

    通过以下 2 个测试用例:

    a. CT_Security_WPA2Personal_STA_4wayHandshake 漏洞 — ImmediateM3Retransmission_10003_2。

    b. CT_Security_WPA3Personal_STA_RejectionUntrajorableDHgroups_10248_1.
      

    以下 2 个测试用例仍然失败:

    a. CT_Security_PMF_STA_CCMP-ProtectedUnicastMgmtFrames-CorrectProtDisassoc_10084_1 b.  CT_Security_WPA2Personal_STA_4wayHandshake Vulnerability-SameAnone_10006_3.  

    对于 10084_1、测试 TI 将提出例外请求。

    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很清楚。

    我很快会通过电子邮件发送一些详细信息。

    Shlomi