This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WFA - SAE-5_8_6 测试用例失败:在 AP2 和 STAUT 之间未找到 EAPOL

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545091/wl1807mod-wfa---sae-5_8_6-test-case-failed-no-eapol-found-between-ap2-and-staut

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

您好、
WFA - SAE-5_8_6 测试案例失败:在 AP2 和 STAUT 之间未找到 EAPOL

wpa_supplicant.conf 文件的 SAE_PWE=2

  “TmsTestResult (TmsTestResult)“:{
    “PrimaryTestbed":“:{
      “类别““AP",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“Qualcomm_IPQ8074",“,</s>、
      “公司““高通“
      “固件““IPQ8074.WFA.11.3-00028-P-1",“,</s>、
      “型号““IPQ8074"</s>“
    }、
    “TestResult(测试结果)“:{
      “设备““未知“
      “消息““AP2 和 STAUT 之间未找到 EAPOL “
      “结果““失败“
    }、
    “ExecutionTimeInSeconds":“:“0",“,</s>、
    “时间戳““2025-07-24T16-15-17Z-08:00“
    “TmsEventId":“:“XXXXXXX",“,</s>、
    “logfilename":“:“">wfaftp.tms.wi-fi.org/.../2025-07-24T16-15-17Z",“,</s>“ 、
    “TestCaseId":“:“SAE-5.8.6",“,</s>、
    “SupplementalTestbeds":“:[
      {
        “类别““AP",“,</s>、
        “VendorDeviceId":“:“MediaTek _MT7915AP“
        “公司““联发科技“
        “固件““DRV_7.2.18.0-FW_8a01",“,</s>、
        “型号““MT7915AP"</s>“
      }
    ]、
    “模式““ Sigma“
    “programName":“:“WPA3-SAE",“,</s>、
    “PrimaryTestbedParticantName":“:“TestbedCompanyName",“,</s>、
    “Dut":“:{
      “类别““STA",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“_",“,</s>、
      “公司““",“,</s>、
      “固件““",“,</s>、
      “型号““"</s>“
    }、
    “TMSversion":“:“2.0",“,</s>、
    “DutParticipantName":“:“DUTCompanyName"</s>“
  }
}

请查找随附的日志:
e2e.ti.com/.../SAE_2D00_5_5F00_8_5F00_6.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个可选的测试、需要一些手动干预。
    好像我们开始使用 WPA3 AP 进行身份验证、而不是 WPA2、这样就可以了。
    AUTH 和 Assoc 运行良好。
    4 向握手是可以的,直到最后一步的 4/4,我看不到监听器,不清楚为什么。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请查找最新日志。

    e2e.ti.com/.../5050.S40_2D00_reruns_5F00_SAE586_5F00_591_2D00_FC_2D00_5233_2D00_failure_2D00_7Aug2025.zip
    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    SAE:586

      在以下日志中、当客户端未收到 BTM 消息时、SAE 586-pssased。 如果没有收到 BTM 消息、CTT 将关闭、此时信标将丢失、客户端将切换到名称相同的下一个 SSID。 但我不知道为什么客户没有收到 BTM 消息。

    SAE:591:在客户端发送给 AP 的数据中找不到 G2。

    请找到随附的日志、其中还包含 glogger 详细信息、

    e2e.ti.com/.../1452.S40_2D00_reruns_2D00_PMF_2D00_SAE_2D00_failure_2D00_22aug2025.zip

    使用 glogger:

    e2e.ti.com/.../5270.S40_2D00_reruns_2D00_SAE_2D00_FC_2D00_QT_2D00_failures_2D00_25aug2025.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我专注于“IGTK_keyid 不是 4 或 5“错误、就不清楚它如何决定 IGTK 不是 4/5。

    这与稍后的组重新密钥无关、仅与成功的初始连接相关。

    如请求方日志中所示、第一个 4 次握手成功、IGTK 设置为 4。

    您也可以在 gLogger 上看到它。

    我将在“电子邮件“主题上分享更多详细信息。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
      我们还在电子邮件中分享了从参考单元收集的日志。 请让我知道如何继续操作?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    让我们继续阅读“电子邮件“主题。

    此致、

    Shlomi