This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:裸机编程

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1556973/cc3351mod-bare-metal-programming

部件号:CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3351

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我想知道 TI 的 Wi-Fi IC 是否可以进行裸机编程。

例如、CC3351MOD IC。  理想情况下、我希望创建一个利用该芯片的子板、并将其连接到 ZuBoard 1CG SoC 板上的 SYZYGY 连接器。  我不打算对其使用操作系统。  那么、是否无法将 CC3351 或任何 TI 产品用于此设计?  我希望可以通过 SDIO 协议向芯片发送命令并获取数据传输。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不为该器件提供裸机驱动程序。 但是、我们提供了基于 RTOS 和 Linux 的驱动程序。

    可以向器件裸机发送 SDIO 命令、但您需要自己实现此类驱动程序。