This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:WiFi 热点本地 OTA 的示例代码

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1552400/cc3551e-example-code-for-local-ota-by-wifi-hot-spot

器件型号:CC3551E
主题: CC3551 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用 TI CC3551E 构建其产品原型。

它们需要用于本地 OTA 的示例代码

请帮助检查 TI 是否将提供 用于本地 OTA 的示例代码。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    如您所知、CC35 仍处于抢先体验阶段。

    随着时间的临近、我们正在努力实现完整的系统功能。

    预计下一个 SDK 版本将提供一个 OTA 库、该库可用于本地和云 OTA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    由于我的客户已经安装了 PCBA 和 CC3551、他们想知道 下一个带有 OTA 库的 SDK 何时发布。

    请问 SDK 是否 在 2024 年第 4 季度推出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9 月底发布的 OTA 库附带 OTA 库