This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:安全位图

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1563133/cc3301-security-bitmap

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好:  

我有一个关于 WiFi 安全位图的问题。  

在 wlan_if.h 中、他们的定义如下:  

#define WLAN_SEC_TYPE_OPEN                                                        (0)
#define WLAN_SEC_TYPE_WEP                                                         (1)
#define WLAN_SEC_TYPE_WPA                                                         (2) /* deprecated */
#define WLAN_SEC_TYPE_WPA_WPA2                                                    (2)
#define WLAN_SEC_TYPE_WPS_PBC                                                     (3)
#define WLAN_SEC_TYPE_WPS_PIN                                                     (4)
#define WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT                                                     (5)
.....

当查看命令解析时、我看到安全类型的映射方式不相同 :  

#define SECURITY_TYPE_BITMAP_OPEN            (0)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_WEP             (1 << 0)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_WPA             (1 << 1)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_WPA2            (1 << 2)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_WPA3            (1 << 3)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_PMF_CAPABLE     (1 << 4)
#define SECURITY_TYPE_BITMAP_PMF_REQUIRED    (1 << 5)


你能给我一些启示,什么是正确的方式读取位字段?

上面的第一个位图似乎适用于读取扫描结果输出、但它们是 wlan_if.h 中未定义的原因吗?

谢谢您、

好极了