This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱刷写应用程序二进制文件指南

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1562074/cc3551e-guide-for-flashing-application-binary-using-simplelink-wi-fi-toolbox

器件型号:CC3551E


工具/软件:

您好 TI 专家、

我们正在开发一个基于 Simple Link Wi-Fi 器件的项目。 目前、我们正在使用 Code Composer Studio (CCS) 来构建应用程序并将其刷写到模块中。 在工程的下一阶段、我们需要放弃 CCS、而是使用 Simple Link Wi-Fi 工具箱将应用二进制文件刷写到器件中。

您能为此提供详细的代码加载指南吗? 具体而言、我们正在寻找以下方面的详细信息:

1.在 Simple Link Wi-Fi Toolbox 中选择和刷写自定义应用二进制文件的确切步骤。
2.目前、用 CCS 进行刷写的工作符合预期、但我们希望对工具箱进行标准化、以实现面向生产的加载、并提供客户支持。 在 Simple Link Wi-Fi 工具箱指南中、提供了首次激活和出厂编程步骤。 详细的分步指南或指向正式文件/教程的链接将非常有帮助。

SDK:simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea

工具箱:simplelink_pwi_toolbox_win_3_1_12

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    等待响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我们正在编写相关文档、但您可以使用 CLI 和工具箱运行所有步骤。

    我建议您转至 CCS 工程、右键点击工程、转至工程属性并查看编译后处理步骤。

    此致、

    AB